Türkiye | türkçe

Standartlar uzman görüşü

Yeni ISO 17305 standardı ne zaman yürürlüğe giriyor ve neler içeriyor?

2 yıl süreli bir geçiş dönemiyle birlikte, IEC/ISO 17305 standardının yürürlüğe giriş tarihi 2016 olarak planlanmıştır.

Standardın, EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarının bir bileşimi olması planlanmaktadır. Gelecekte IEC/ISO 17305 standardı tesislerin ve makinelerin fonksiyonel güvenliğini ve aynı zamanda bu yolda göz önüne alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımları tanımlayacaktır. Bu sözde birleşim tüm dünya çağında uygulanacaktır. Hedef her şeyi daha standardize ve daha basit hale getirmektir. Bu da şu anda paralel çalışmakta olan EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarını tamamen ortadan kaldırmak ve gelecekte sadece IEC/ISO 17305 standardına sahip olmaktır.