Türkiye | türkçe

CE işareti

Makine düzeneği ile ne kast ediyoruz?

2006/42/EC sayılı Makine Direktifinin şartları kapsamında, bağımsız makinelerin kendine yeterli bir ünite olarak kabul edildiği bir şekilde etkileştiği veya düzenlendiği bir «Makine düzeneğini» ifade ediyoruz.

Bu, donatı bileşenlerinin

  • tek bir ünite (özellikle mekansal olarak bağlı) olarak kabul edildikleri bir şekilde düzenlendiği
  • bir düzenek olarak etkileştiğini yani etkileşimin ortak bir amaca yönelik olduğu (örneğin bir kağıt ağ üretme)
  • bir düzenek (müşterek veya bağlantılı kontrol) olarak çalıştığı
  • bir düzenek olarak çalıştığını ve emniyet açısından tek bir ünite teşkil ettiği anlamına gelir.

Genel bir blok, bağımsız makine veya fonksiyon ve kontrol açısından bağlı ancak, örneğin, emniyet açısından tek bir ünite oluşturmayan alt sistemler içerdiğinde Makine Direktifinin şartları kapsamında böyle bir «Makine düzeneği» olamaz. Örneğin arayüzlerde bağlantı nedeniyle, varsa, sadece ufak tehlikelerin meydana geldiği hallerde durum budur.


1. Üretim ilişkisi?
Var 2'ye geçin
Yok Bağımsız makineler için EC uygunluk beyanı ve CE işareti
2. Emniyet ilişkisi?
Var Makine Direktifinin şartları kapsamında «Makine düzeneği», «Makine düzeneği» için EC uygunluk beyanı ve CE işareti
Yok Bağımsız makineler için EC uygunluk beyanı ve CE işaretleri