Basın paketi, sps - akıllı üretim çözümleri 2022

İçindekiler

Basın bültenleri: 

- SPS Akıllı Üretim Çözümleri 2022'de Pilz (Salon 9, Stant 370) - Emniyet ve güvenliğe yönelik eksiksiz otomasyon çözümleri - "Emniyetli ve güvenli" - Otomasyonu daha da ileriye taşımak!

- Pilz, otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin kapsamlı bir şekilde korunması (mobil emniyet) için emniyet ve güvenlikten oluşan bir çözüm paketi oluşturdu!

- Pilz'in Anahtarda cepte bakım koruma sistemi, yeniden başlatma ve kurcalamaya karşı koruma sağlar - Emniyetli ve güvenli tesis bakımı

- Pilz, emniyetli otomatik kılavuzlu araç sistemleri uygulamalarına yönelik teklifini genişletiyor - Emniyetli intralojistik için verimli yönetici

- Pilz'den Makine Emniyeti Değerlendirmesi için yeni hizmet paketi - Bir bakışta uygunluk

Daha fazla içerik:

Arka plan bilgileri: Emniyetli, güvenli ve esnek: Tüm paketleme endüstrisi için otomasyon çözümleri - Sürdürülebilir paketleme

- Arka plan bilgileri: PNOZmulti 2: Verimli, esnek otomasyon projeleri için yüksek performanslı, konfigüre edilebilir küçük kontrolör - Dünya çapında emniyet standardı

- Arka plan bilgileri: Optoelektronik ürünler ve çözümler, tip sınıflarını ve tüm koruma gereksinimlerini kapsamalıdır - Optimum, bariyersiz emniyet

- Arka plan bilgileri: PSENradar, PSENscan ve PSENopt II: Daha fazla üretkenlik için emniyetli radar sistemleri ve optoelektronik sensör teknolojisi - Sabit ve mobil uygulamalar için çok yönlü koruma

-Şirket profili

- Ek fotoğraf malzemesi

Basın bültenleri

Pilz'in güvenli yapılandırılabilir küçük kontrolörler ürün yelpazesinden yeni bağımsız ana ünite PNOZ m C0 PNOZmulti 2, daha küçük makinelerde yüksek üretkenliği ve ekonomiyi garanti eder. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co.KG)

Yeni, yüksek performanslı bağımsız ana üniteye sahip güvenli, yapılandırılabilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 - Kompakt ve ekonomik temel güç!

Pilz'in güvenli yapılandırılabilir küçük kontrolörleri olan PNOZmulti 2 serisinde şimdi yeni bağımsız ana birim PNOZ m C0 yerini aldı. Son derece kompakt bir yapıya sahip olan bu temel ünite sadece 22,5 mm genişliğindedir ve makinelerde dört adede kadar güvenlik fonksiyonunu izler. Uygulamaya bağlı olarak, en yüksek kategori PL (performans seviyesi) e veya SIL CL 3'e kadar güvenlik gereksinimlerini uygulamak için kullanılabilir. Böylece yeni ana birim, daha küçük makinelerde yüksek üretkenlik sağlar. Sonuç olarak, PNOZ m C0, örneğin paketleme, robot hücreleri veya yiyecek ve içecek sektörü gibi farklı endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki küçük makineler için güvenli, yüksek performanslı ve oldukça ekonomik bir çözümdür.

Daha fazla
Malzeme akışı otomasyonu uzmanı NAiSE GmbH ile işbirliği yapan otomasyon şirketi Pilz, artık tüm katılımcılar için AGVS ve insanın birlikte çalışmasına yönelik dünyanın ilk trafik ve sipariş yönetim yazılımını sunmaktadır. (Fotoğraf: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Pilz, otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin emniyetli uygulamalarına yönelik teklifini genişletiyor; Güvenli intralojistik için verimli yönetici

Pilz, otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin (AGVS) emniyetli kullanımına yönelik teklifini genişletiyor: Malzeme akışı otomasyonu uzmanı NAiSE GmbH ile işbirliği yapan otomasyon şirketi Pilz, insanların yanı sıra ulaşım sistemleri için de intralojistikteki tüm katılımcılara yönelik dünyanın ilk trafik ve sipariş yönetim yazılımını sunmaktadır. Hassas, gerçek zamanlı konum belirleme sayesinde NAiSE Traffic, AGVS uygulamalarını emniyetli ve verimli şekilde uygulamak için kullanılabilir. Amaç: İntralojistikte daha yüksek üretkenlik.

Daha fazla

Ek içerik

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: