Türkiye | türkçe

Ostfildern, 26 Kas 2018

Yeni uygulama simülasyonu özelliği ile Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemi PNOZmulti - artık konfigürasyon çevrimdışı simüle edilebilir!

PNOZmulti Configurator Yazılım aracı Versiyon 10.9'dan itibaren konfigüre edilebilen küçük kontrol sistemlerinin PNOZmulti projeleri donanım kullanılmadan eksiksiz şekilde çevrimdışı simüle edilebilir. Bu şekilde Pilz hataları erken aşamada teşhis etmek analiz etmek ve düzeltmek için kullanıcı dostu destek sağlar.

PNOZmulti Configurator Yazılım versiyonu 10.9'dan itibaren tesis ve makinelerin emniyet izlemesi için konfigüre edilen kullanıcı programını daha devreye alınmadan önce test etmek için "Simülasyon" fonksiyonunu kullanabilirsiniz. "Simülasyon" fonksiyonu proje planlama sırasında önemli oranda tasarruf potansiyeli sağlar.

Başından itibaren emniyetli şekilde yönetilebilir
Simülzasyon ile kullanıcı emniyet kontrol sisteminin canlı uygulama öncesinde "hatasız konfigüre edilmesini" sağlayabilir ve program mantığının doğru şekilde işlediğini doğrulayabilir. Bu şekilde Pilz, makine boyutunun büyümesine ve otomasyon oranını artmasına rağmen kullanıcı programlarının yönetilebilir bir şekilde kullanılabilmesi için uygulama simülasyonunu destekler.
Bu özellikle karmaşık emniyet cihazlarının yer aldığı ve operatörün ayrıntılı şekilde tasarlanan kapsamlı emniyet mekanizmasıyla korunması gereken, insan-makine etkileşiminin yakın olduğu makinelerde fayda sağlar.

İnsan ve makine için daha az risk
Basit mantık öğeleri, sayaçlar ve örneğin kesintisiz mod gibi çalışma modları birinci adımda otomatik olarak hesaplanır. Dahası, simüle edilmeyen öğeler zorla çıktı alınmasıyla gerekli duruma getirilerek uygulamanın tamamının simüle edilmesi sağlanabilir (sinyal durumu sağam bir şekilde atanır). Bu şekilde tüm girdileri tanımlamakla uğraşmazsınız. Simülasyon kurulum maliyetlerini azaltır, insan ve makine ile ilgili riskleri azaltma konusunda size destek sağlar.
Pilz'in PNOZmulti Configurator yazılımı ile kullanıcıların planlama yapması, konfigüre etmesi, belgelemesi veya devreye alması kolaylaşır. Basit tanılama ve görselleştirme seçenekleri tesis ve makinelerde kesinti sürelerini azaltır.

Yazılım hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Versiyon 10.9'dan itibaren Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol sistemi PNOZmulti için yeni bir uygulama simülasyonu var. Kullanıcılar konfigüre edilen kullanıcı programını devreye almadan önce test edebilir ve böylece konfigürasyon sırasında zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebilir.
Versiyon 10.9'dan itibaren Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol sistemi PNOZmulti için yeni bir uygulama simülasyonu var. Kullanıcılar konfigüre edilen kullanıcı programını devreye almadan önce test edebilir ve böylece konfigürasyon sırasında zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebilir.

Versiyon 10.9'dan itibaren Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol sistemi PNOZmulti için yeni bir uygulama simülasyonu var. Kullanıcılar konfigüre edilen kullanıcı programını devreye almadan önce test edebilir ve böylece konfigürasyon sırasında zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebilir.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: