Türkiye | türkçe

Ostfildern, 12 Tem 2018

Pilz'in yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemi PNOZmulti 2 için yeni analog giriş modülü süreçleri optimize ediyor ve sıcaklık, doluluk oranı vb. değerlerin güvenle kaydedilmesini sağlıyor.

Yeni, emniyetli analog giriş modülü PNOZ m EF4AI güvenli küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2'nin ürün seçeneklerini genişletiyor. PL e veya SIL CL 3'e kadar her süreci güvenle kaydetmek ve izlemek için kullanılabilir. Avantajlarından biri de değer ile ilgili derinlemesine ayar yapmak için kullanılabilecek ayrı bir modül programı (mIQ) sunması. Bu şekilde doğrudan modül içerisinde daha hızlı işlem yapılabiliyor, süreçlerin izlenmesi sadece daha güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha hassas oluyor.

İzlenen diğer değerlerin yanında basınç, sıcaklık, akış oranı, mesafe ve doldurma seviyesi ya da halat hızı ve yükü de güvenilir şekilde izlenebilir. Buna ek olarak kuvvet koşulları, bükme işlemleri ya da yol ölçümü gibi süreçler bulunmaktadır.

Akıllı dstek katma değer yaratıyor
Ayrı modül programı mIQ modülde merkezi olmayan işleme özelliği ile daha hızlı tepki süreleri sağlıyor. PNOZ m EF 4AI; giriş, uygunluk, ölçeklendirme ve aritmetik işlevler için yazılım blokları sağlamak üzere yazılım aracı PNOZmulti Configurator kullanıyor. Yapılandırma sırasında bile analog ölçüm değerleri her ünite içinde sayısal miktarlarla ölçeklendirilebiliyor. Limit değeri, aralığı veya çalışma alanı izlemesi yazılım modülü üzerinden birkaç tıklama ile kolayca parametreleştirilebiliyor. Konsept sensörlerin standart ölçüm aralığının emniyetli şekilde korunmasını sağlıyor, ardından sıkça kullanılan endüstri standartları kolayca kullanılıyor. Genel olarak modül programı basit proje planlaması ve daha kesin ve hızlı süreç izleme sağlıyor.

İsteğe bağlı uygulama – en yüksek güvenlik
Yeni analog giriş modülü 4 - 20 mA ile 15 bit çözünürlük artı işaret biti olmak üzere dört bağımsız, emniyetli analog akım girişi sağlıyor. Ölçüm aralığı 0 - 25 mA'dır. Analog girişler, dönüştürücü ve kodlayıcıların standart akım sinyalleriyle birbirine bağlanmasına uygundur.
Bunun için PNOZmulti Configurator yazılım aracı çeşitli analog bloklarla desteklenmiştir. Bunları kullanarak basınç, sıcaklık, doluluk seviyesi ve en yüksek emniyet kategorisine kadar mesafe dahil olmak üzere ölçülen her değişkeni emniyetli bir şekilde kaydedip takip edebilirsiniz.

Daha hızlı tepki süreleri kesinti sürelerini en aza indiriyor
Ortalama alma, basınç farkı hesaplaması vb. aritmetik işlevler kullanımı kolaylaştırıyor ve daha net ve daha hızlı tanılama sağlıyor. Modül başına altı analog değer bir endüstriyel ağ sistemine aktarılabiliyor, bu şekilde süreçlere daha hızlı erişmek mümkün oluyor. Pilz'in görselleştirme yazılımı PASvisu ile birlikte analog değerler görüntülenebiliyor ve ölçülebiliyor. Bu şekilde durma süreleri de en aza indirilebiliyor. PNOZmulti 2 kullanıldığında kullanıcılar hızlı yapılandırma ve devreye alma özelliklerinden yararlanabiliyor.

Seri ve özel amaçlı mühendislik ya da yiyecek ve içecek sektöründe de farklı kullanım alanlarına ek olarak Pilz'in yeni analog giriş modülü, brülör kontrolleri gibi üretim ve proses mühendisliğinde önemli faydalar sağlıyor.

Ürün hakkında daha fazla bilgi

Analog giriş modülü PNOZ m EF 4AI Pilz'in yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2'nin ürün seçeneklerini genişletir ve daha hızlı işlem ve optimize tanılama sağlar.
Analog giriş modülü PNOZ m EF 4AI Pilz'in yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2'nin ürün seçeneklerini genişletir ve daha hızlı işlem ve optimize tanılama sağlar.

Analog giriş modülü PNOZ m EF 4AI Pilz'in yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2'nin ürün seçeneklerini genişletir ve daha hızlı işlem ve optimize tanılama sağlar.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: