Türkiye | türkçe

Ostfildern, 29 May 2018

Daha verimli ve daha emniyetli presler! - Pilz, PNOZ m EF 8DI2DOT çift kutuplu yarı iletken çıkış modülleri sayesinde PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemlerini genişletiyor

Mekanik preslerin emniyetli bir şekilde izlenmesi, Pilz’in PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemlerinin, PNOZ m EF 8DI2DOT çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü tarafından garanti edilmektedir. Bu, pres emniyet valflerinin ve çift kutuplu anahtarlama gerektiren diğer aktüatörlerin basit ve esnek bir şekilde kontrol edilebileceği anlamına gelir. Bu, daha emniyetli bir kullanımın yanı sıra, aynı zamanda mekanik preslerin çalışmasının daha verimli bir şekilde yönetilmesini de sağlar.

Yeni çift kutuplu modüller, preslerin verimliliğine odaklanan kullanıcıları destekler.

Tüm emniyet fonksiyonları için bir modül
Birçok fonksiyon - tek çözüm: Yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü, pres emniyet valflerinin veya diğer çift kutuplu anahtarlama gerektiren aktüatörlerin çalıştırılmasını sağlayan yarı iletken teknolojisinde iki emniyet çıkışı mevcuttur. Yeni modülün sekiz girişi, çeşitli giriş sinyalleri ile doğru çalışmayı sağlamak için ayrı bir bireysel filtre süresi ile yapılandırılabilir. Uygulamaya bağlı olarak, EN ISO 13849-1 gereğince PL e veya IEC 62061 gereğince SIL CL 3 elde edilir. PNOZmulti-2 baz ünitelerinden biriyle bağlantılı olarak, eksiksiz bir presin emniyet fonksiyonlarını emniyetli bir şekilde izlemek için, PNOZ m EF 8DI2DOT yeni yarı iletken çıkış modülünü kullanabilirsiniz.

Çeşitli “pres” blokları
PNOZmulti Configurator yazılım aracında, sertifikalı pres bloklarının kullanımını kolay ve ekonomik hale getirir. Kurulum modu, otomatik ve ani çalıştırma gibi çalışma modlarının yapılandırılması, mekanik bir döner kam düzenlemesinin veya elektrosensitif koruyucu ekipmanın izlenmesi, kırık makaslama için mekanik transmisyonun izlenimi, pres emniyet valfinin kontrolü ve çift el kontrol cihazıyla devir başlatımı gibi şeylerin çalışmasının izlenmesi kadar kolaydır. Planlama ve proje yapılandırması esnasında kısa mühendislik süreleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Ayrıca daha karmaşık uygulamalarda bile her şey senkronizasyon halinde
Her bir genişletme modülü, ayrı bir modül programı mIQ, yazılım aracında ince taneli modüle özgü ayarlar ve 256 ek bağlantı hattıyla yapılandırılır. Kullanıcı programı, bir ana program ve bir veya birden fazla modül programından oluşur. Pres öğeleri doğrudan modül programında yapılandırılır, daha sonra program işlemi modülde merkezi olarak çalışır, bu sayede yaklaşık olarak 3 ms’lik açık bir devir süresi elde edilir.
Çıkış tahriki çok hızlıdır ve bu sayede <8 ms’lik reaksiyon süreleri mümkündür. Sonuç olarak, presler daha hızlı kapatılabilir, bu da operatörün emniyetini arttırır.

PNOZmulti 2 yapılandırılabilir kontrol sistemi genişletme modülleri hakkında daha fazla bilgi edinin

PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemlerinden oluşan PNOZ m EF 8DI2DOT yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü, bir eksiksiz presin emniyetini sağlar.
PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemlerinden oluşan PNOZ m EF 8DI2DOT yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü, bir eksiksiz presin emniyetini sağlar.

PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrol sistemlerinden oluşan PNOZ m EF 8DI2DOT yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü, bir eksiksiz presin emniyetini sağlar.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: