Türkiye | türkçe

Ostfildern, 14 May 2018

Pilz Hareket Kontrolü alanındaki ürün yelpazesini; kontrol, hareket ve CNC fonksiyonuna sahip yeni operatör terminali PMI 6 primo ile genişletiyor - “primo” sürücülerin kontrolü ve görselleştirilmesi!

Artık, Pilz Hareket Kontrolü çözüm paketi; PLC, Hareket ve CNC fonksiyonlarına sahip PMI 6 primo operatör terminallerini içerir. Plan çerçevesinde, hareket yönetimini içeren otomasyonun yanı sıra görselleştirme ve proje planlaması da yürütülmektedir. Bu donanım, kullanıcının gerekli olduğunda daha esnek bir uygulamaya sahip olmasını sağlar.

Yeni operatör terminalleri PMI 6 primo, yüksek performans, yüksek üretim kalitesi ve artan döngü değerleri sayesinde sizi sağlama alır. Güçlü işlemci ve hafıza donanımı, otomasyon işlemleri için güçlü bir ortam oluşturur: Ayrıca karmaşık uygulamaları gerçekleştirmek için geniş hafıza sağlar.

 

Daha modüler...
PMI 6 primo ile daha yüksek seviyeli bir PLC kontrol sistemine bağlı olan ve aynı zamanda bu sisteme bağlı çalışan makinenin tamamını veya sadece karmaşık bir bölümünü kontrol etmek mümkündür. Maksimum 40 aks esnek bir şekilde birleştirilerek bir tür elektronik ana şaft oluşturulabilir. Bu, şanzıman faktörlerinin kademesiz olarak değiştirilebilmesine ve hareket halindeyken veya eğilim içindeyken kam disklerinin değiştirilmesine olanak sağlar. Sonuç olarak, sadece dayanıklılık dahil edilemez, aynı zamanda makine daha hızlı kurulabilir veya yeniden ayarlanabilir - anında

… ve daha esnek
PMI 6 primo ayrıca CNC işlemlerini otomasyon ve hareket görevleri ile çözer: Operatör terminali, “flying saw”, “cross cutter” veya “cam disc function” fonksiyonlarını kullanarak, kontrol sistemi kullanımında kolayca uygulanabilecek daha fazla işlev sunabilir. Ek olarak, “flow wrapping” gibi makine fonksiyonlarıda ayrıca mevcuttur. Bu, uygulama alanlarını genişletmektedir: PMI 6 primo, klasik makine otomasyonlarının ötesinde ayrıca; ambalaj ve robot bilimi sektörlerinde, seç ve yerleştir uygulamalarında yüksek ürün kalitesi temin eder.

Devam eden sürücü kontrollerine genel bakış
Sürücü projelerinin görselleştirilmesi PMI 6 primo dokunmatik ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilir. 7 inç, 12 inç veya 15 inç arasında seçim yapabilirsiniz. Tüm versiyonlar kullanıcı dostu bir görselleştirme ünitesi ile yapılandırılmıştır, bununla birlikte tüm standart HMI yazılımları ile de uyumludurlar. Bu şekilde, konfigürasyon kullanıcı için verimlilik sağlar.

Asistan, tüm projelerde sizi destekler
Yazılım paketlerinin yüklenmesinde PMI Asistanı size yardımcı olur. Koordineli, önceden yapılandırılmış HMI paketleri ile verimli proje planlaması için kullanılabilir. PMI 6 primo, IEC 61131, Versiyon 3.5’e bağlı olarak bir Soft PLC ile yapılandırılmıştır. Nesneye yönelik programın tüm faydaları sonuç olarak mevcuttur. Kullanıcılar hızlı hizmetten yararlanmaktadır. Örneğin, “flying saw” gibi standart fonksiyonlar halihazırda fonksiyon blokları olarak saklanır.

Pilz Hareket Kontrolü alanı; PLC, Hareket ve CNC işlevselliğine sahip PMI 6 primo operatör terminali ile genişletilmiştir.
Pilz Hareket Kontrolü alanı; PLC, Hareket ve CNC işlevselliğine sahip PMI 6 primo operatör terminali ile genişletilmiştir.

Pilz Hareket Kontrolü alanı; PLC, Hareket ve CNC işlevselliğine sahip PMI 6 primo operatör terminali ile genişletilmiştir.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: