Türkiye | türkçe

Ostfildern, 10 Nis 2017

Yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, insan robot işbirliğinin (HRC) standart uyumlu emniyetini garanti eder - HRC için güvenli kiralama!

Yeni kiralama tabanlı kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms ile Pilz şimdi ISO/TS 15066’ya uygun insan robot işbirliğini (HRC) doğrulamaya yönelik eksiksiz bir paket sunuyor. Bu nedenle, ISO/TS tarafından belirlendiği üzere robot hareketinin kuvvet veya basınç limit değerleri şimdi tam olarak ölçülebilmekte ve böylece PROBms kullanılarak doğrulanabilmektedir. Kullanıcı yazılımı ve ürün eğitimi komple paketi tamamlamaktadır. Dünya çapındaki kiralık konsept, son kullanıcıların her zaman kendi kontrolünde güncel bir ölçüm sistemine sahip olmalarını garanti eder. Bu nedenle PROBms, HRC uygulamaları için daha fazla üretkenlik ve emniyet sağlar.

PROBms, ISO/TS 15066’ya uygun olarak insanların ve robotların bir çalışma alanını paylaştığı tüm HRC uygulamaları için uygundur. Bunlar arasında örneğin otomotiv ve elektronik sanayisindeki yer seçimi ve yerleştirme uygulamaları yer alır.

Daha fazla emniyet için satın almak yerine kiralayın
Kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, dünya çapında Pilz tarafından kiralık olarak temin edilebilir. Kiralama konsepti son kullanıcıların her zaman tam fonksiyonlu, en yeni teknolojiye sahip bir ölçüm sistemine erişebilmeleri için bakım, kalibrasyon ve düzenli güncellemeleri içermektedir. Bir HRC prosesi değiştirildiğinde ihtiyaç duyulan yeni ölçümler her an bağımsız olarak yapılabilir. Bu, robot uygulamalarının kullanılabilirliğini ve bu tür uygulamaların üretkenliğini arttırır.

Güvenli HRC için kapsamlı ve bakım gerektirmeyen paket
Mevcut PROBmdf ölçüm cihazına ilave olarak kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms ayrıca gerekli basınç gösterici filmleri, tarayıcıyı, çeşitli vücut bölgelerini yeniden oluşturmak için farklı kuvvet sabitlerine sahip dokuz yayı ve ölçüm cihazını çalıştırma ve ölçümleri kaydetme yazılımını içermektedir. Set 1 günlük bir ürün eğitimi kursu ve bakım, kalibrasyon ve düzenli yazılım güncellemeleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir satış sonrası paketi içerir.

PROBms ile standart uyumlu “çarpışmalar”
HRC için ISO/TS 15066 teknik şartnamesi, robot hareketine yönelik bir kuvvet ve basınç ölçümünü tanımlamaktadır.
İnsan ve makine arasındaki çarpışma durumunda TS, vücudun her bir parçası için sınır değerleri sağlar. Bu uygulama, insan ve robot arasındaki temas sırasında bu sınırlar içinde kalırsa, standarda uygundur. Yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi, ilk kez bu değerlerin hassas bir şekilde sanayi kullanıma uygun olarak kaydedilebileceğini ve HRC uygulamalarını kurarken dikkate alınabileceği anlamına gelir. Bu, böyle uygulamalar için emniyeti önemli ölçüde artırır.
Pilz, Salon 9 Stand D17’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Pilz’in fuara katılımıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Pilz’in yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, emniyet gereksinimlerinin ISO/TS 15066 uyarında HRC için geçerli standartlarla uyduğunu göstermek için kullanılır.
Pilz’in yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, emniyet gereksinimlerinin ISO/TS 15066 uyarında HRC için geçerli standartlarla uyduğunu göstermek için kullanılır.

Pilz’in yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, emniyet gereksinimlerinin ISO/TS 15066 uyarında HRC için geçerli standartlarla uyduğunu göstermek için kullanılır.