Türkiye | türkçe

Ostfildern, 29 Mar 2017

Pilz’in emniyetli lazer tarayıcı PSENscan, 2D serisinden daha üretken olan seri ile otomasyon portföyünü genişletiyor

Pilz’in yeni emniyetli lazer tarayıcısı PSENscan, tesis üretkenliğini önemli ölçüde arttırarak üç ayrı bölgeye kadar eşzamanlı olarak izleme yapar. Dört adete kadar emniyetli lazer tarayıcı, kablolama ve kurulum işini önemli ölçüde azaltan ana-yardımcı prensibine uygun olarak seri şekilde bağlanabilir. PSENscan, uyarı bölgelerinin ve koruma bölgelerinin serbest konfigürasyonu ve de mevcut yapısal koşullara uyum kabiliyeti sayesinde, en çeşitli uygulamalara kolay şekilde entegre edilebilir.

Pilz otomasyon portföyünü esnek, konfigüre edilebilir emniyetli lazer tarayıcılarının yeni ürün grubuyla genişletiyor: uygulama alanı, sabit alanın izlenmesinden otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV) ve insan-robot işbirliğine (HRC) kadar uzanıyor. Konfigüre edilebilir küçük PNOZmulti kontrolörler veya Pilz’in PSS 4000 otomasyon sistemindeki kontrolörler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik, hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.

Maksimum emniyet için minimum çaba
Emniyetli lazer tarayıcı, 275° geniş açıyla iki boyutlu alan denetimi sunar; bu nedenle, bir makinenin veya AGV’nin birçok bitişik tarafının izlenmesi gereken uygulamalar 180° tarayıcıya kıyasla daha az cihazla uygulanabilir. Bu, sermaye masrafını düşürür ve uygulamanın maliyet etkinliğini artırır.
PSENscan esnektir ve farklı bölge konfigürasyonları saklanabildiğinden çeşitli durumlarda kullanılabilir. Örneğin, çeşitli boyutlardaki emniyet bölgeleri ve uyarı bölgeleri, kurulum ve üretim modu için tanımlanabilir veya bölgeler şu anda işlenmekte olan iş parçasına uyacak şekilde uyarlanabilir. Basit ve esnek olarak en çeşitli yapısal koşullara uyum sağlama özelliği, kurulum modu esnasında zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Daha yüksek performans sunan tarayıcı
Aynı anda üç ayrı bölge izlenebilir ve 70 adet değiştirilebilir konfigürasyon ayarlanabilir. Sonuç olarak uygulama daha verimlidir. Ana-yardımcı prensibine uygun ve dört tarayıcıya kadar kullanımı mümkün olan seri bağlantı, kablolama ve kurulum işlemlerini önemli ölçüde azaltır.
Ayrıca, emniyetli bölge için 3 ila 5,5 metre arasında korunan bir alan aralığı ile geniş alanlar bile tek bir cihazla kapsanabilir. Uyarı bölgesi 20 metreyi kapsar ve bir kişinin örneğin sesli bir sinyal ile uygun zamanlarda uyarılmasını veya yavaşlama gibi bir makine tepkisinin tetiklenmesini sağlar. Bu, uygulamayı duraklamaya karşı korurken aynı zamanda emniyeti ve üretkenliği arttırır.

Güvenli lazer otomasyonu için esnek tasarım
PSENscan’ı konfigüre etmek için PSENscan Configurator yazılım aracı kullanılır. PSENscan’ı konfigürasyon bilgisayarına bağlamak için Ethernet portu kullanılır. Emniyet ve uyarı bölgelerinin yanı sıra diğer tüm ayarlar, yazılım aracı kullanılarak esnek bir şekilde yapılabilirler. Emniyetli lazer tarayıcı, daha sonra baştan izleme bölgeleri hariç tutulabilen çevredeki sabit engelleri kaydetmek için bir öğretme modunu kullanır. Bu, kurulumu kolaylaştırır ve devreye alma sürelerini azaltır.
Komple konfigürasyon, değiştirilebilir bir bellek modülünde depolanabildiğinden, bir aygıtı değiştirmeniz gerekiyorsa yeni tarayıcı yalnızca mevcut bellek modülüne dahil edilebilir; konfigürasyonu tekrarlamaya gerek yoktur.

Hassas, ancak toza dayanıklı
PSENscan emniyetli lazer tarayıcısı IP65 koruma tipine göre tasarlanmıştır; ancak hepsi bu kadar değil; cihazın bütün yapısı, toz partikülleri tarafından tetiklenen hataların algılanabileceği ve böylece engellenebileceği şekilde optimize edilmiştir. Cihaz, entegre ekranda durum bilgisi veya bir temizleme istemi gibi hata mesajları gösterir. Herhangi bir kişi ya da nesne uyarı bölgesinin ya da emniyet bölgesinin içerisindeyse, uzun mesafeden kolaylıkla tespit edilebilmesi için ekranda renkli bir vurgu ile gösterilir. Sonuç olarak PSENscan yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Ürün hakkında daha fazla bilgiyi www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner adresinden bulabilirsiniz.

Pilz, Salon 9 Stand D17’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Pilz’in fuara katılımıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.pilz.com/interpack

Pilz’in yeni emniyetli lazer tarayıcısı PSENscan üç ayrı bölgeye kadar izleme yapar. Bu, lazer tabanlı uygulamaların verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Pilz’in yeni emniyetli lazer tarayıcısı PSENscan üç ayrı bölgeye kadar izleme yapar. Bu, lazer tabanlı uygulamaların verimliliğini önemli ölçüde artırır.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: