Türkiye | türkçe

Ostfildern, 29 Mar 2017

Pilz ilk kez 300 Milyon Euro'nun üzerinde bir ciro yakaladı ve merkez ofislerinde araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarda bulunuyor, "Değişime öncülük ediyoruz"

The Pilz GmbH & Co. KG şirketler grubu geçtiğimiz mali yılda da büyümeye devam etti: Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern'li otomasyon şirketi cirosunu 206 Milyon Euro'ya yükseltti ve 40 iştirakle birlikte çalışan sayısını yaklaşık 2.200'e yükseltti. Pilz şu anda araştırma ve geliştirme becerilerini geliştirmek üzere Ostfildern'deki merkezine yaklaşık yedi milyon Euro'luk bir yatırım yapıyor. 2017'nin sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz şirketin operasyon ayağından çekilecek ve aile şirketinin yönetimini tamamen kızı Susanne Kunschert ve oğlu Thomas Pilz'e devredecek.

"Sektör bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ağ oluşturma ve işlerin dijitalleştirme süreçleri yalnızca üretimi değil, aynı zamanda birlikte çalışma şeklimizi de değiştiriyor. Bu değişime öncülük etmek için muhteşem bir olanağa sahibiz", Pilz GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz, 2016 mali yılın sonuçlarını gözden geçirirken mevcut durumu bu şekilde açıklıyor.

Kuruluşundan bu yana ilk kez Pilz 2016 yılında 300 Milyon Euro ciroya ulaşarak 306 Milyon Euro'luk cirosunu %6,2 yükseltti. 31.12.2016 tarihinde şirket, dünyada 40 ülkede hizmet sağlayan iştiraklerinde 2.172 çalışana istihdam sağlayarak bu alanda da %6,9'luk bir artışa imza attı. 2016'nın sonunda, Ostfildern'deki merkez ofiste 38'i stajyer olmak üzere tam 1.025 çalışan bulunuyordu. 2017'de Pilz özellikle müşteri destek ve geliştirme alanlarında olmak üzere grup şirketlerinde daha fazla istihdam sağlayacak.

Ar-Ge Yatırımı
2016 yılı cirosuna göre %19,8'lik yeni bir Ar-Ge kotası sağlayan Pilz, otomasyon teknolojilerinde dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri olma isteğinin altını çiziyor. Otomasyon uzmanlığı için şu anda Ostfildern merkez ofislerinde
7 Milyon Euro'luk araştırma ve geliştirme yatırımı gerçekleştiriliyor: Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezinde üretime başlayan bu orta ölçekli kuruluş şimdi, daha önce kullandığı üretim alanını son teknolojilerle donatılan bir araştırma ve geliştirme merkezine dönüştürüyor. İnşaat işleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 330 mühendis, 7.300 m2'lik alanda geleceğin otomasyonu için yeni teknolojiler ve ürünler geliştirecek.

Müşteri odaklı yaklaşım
2016'da Pilz bir kez daha ihracat payını yüzde 0,3 yükselterek %71,2'ye çıkarmayı başardı. Uluslararası çapta büyümesine yardımcı olmak üzere dünyaca ünlü “emniyet elçisi" satış ve servis ağını genişletmek üzere yatırımlar yapıyor. Pilz Güney Doğu Asya'nın 2016'da resmen hizmete girmesiyle Pilz iştiraklerinin sayısını 40'a çıkarttı. Bu aile şirketi aynı zamanda mevcut iştirakleri ile çok sayıda yeni yerlerde hizmet sağlamaya başlayarak müşteriye yönelik hizmetlerini güçlendirdi. "Dijital iş süreçleri müşteri iletişiminin yerini alamaz". Yönetim Kurulu Başkanı böyle düşünüyor.

2016'da Pilz cirosunun %75'ine yakınını Avrupa'dan elde etti, Asya'da yaklaşık %15'lik bir ciroya ulaşan şirket Amerika'da yaklaşık %10'luk bir ciro elde etti. 2016'da en fazla büyümeyi Asya ülkelerinde faaliyet gösteren iştirakler gerçekleştirdi, bununla birlikte Hindistan, Brezilya ve Güney Avrupa da büyüme gerçekleşti.

Geleceğin robot teknolojileri pazarı
Pilz, güvenliği temel bir yetkinlik ve her çözümün bir parçası haline getiren bir otomasyon çözümü tedarikçisidir. Güvenli kontrol teknolojileri en fazla gelir getiren kalem olmaya devam ediyor. Buna karşın sensör ve hareket teknolojisi alanları büyümeye her geçen gün daha fazla katkıda bulunuyor.

Pilz için 2016'da kontrol ve hareket teknolojileri ürün alanı gelir açısından en fazla katkı yapan alan oldu (yüzde 66 ile), ancak sensör teknolojileri ile hizmetler de çift basamaklı rakamlara ulaşarak (sırasıyla %15 ve %13) ciroya önemli bir katkı yaptı. Servis paketi danışmanlık, mühendislik ve eğitim kollarını içeriyor ve son birkaç yıldır Pilz için tutarlı bir büyüme sağlıyor. Bu alanda özellikle sürekli gelişim sağlanan alan ise güvenli robot teknolojileri: endüstriyel alanda robotların kullanılmasının çıkışa geçmesi, insan ve makine arasında görülen en yakın işbirliği ile bağlantılıdır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Pilz, örneğin Alman otomotiv üreticilerine insan-robot işbirliği çözümlerini uygulama konusunda yardımcı olarak emniyet konusuna bir uzman olduğunu kanıtladı.

Pilz sürekli olarak başarılı nesil geçişlerine imza atıyor
2017'nin sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz aktif yöneticiliği geride bırakacak ve Pilz'i kızı Susanne Kunschert ve oğlu Thomaz Pilz'e devredecek. Renate Pilz 2017'nin sonuna kadar "Pazarlama" işlerinden sorumlu olmaya devam edecek andak 2018'de bu sorumluluğu kızı Susanne Kunschert'e devredecek.

"Çocuklarım gelecekte şirketin tüm sorumluluğunu üstlenecek ve şirketimizin kurumsal değerleri ile stratejilerinin üzerine inşa etmeye devam ederek şirketi güvenilir ve kendini kanıtlamış yöntemlerle yönetecekler" diye açıklıyor Renate Pilz.

"Değişime öncülük ediyoruz": Otomasyon şirketi Pilz için güvenli robot teknolojisi gelecekte yer alacağı pazarlardan biridir

"Değişime öncülük ediyoruz": Otomasyon şirketi Pilz için güvenli robot teknolojisi gelecekte yer alacağı pazarlardan biridir

2017 yılının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Renate Pilz işin operasyonel tarafını bırakıp aile işletmesinin yönetimini tamamen kızı Susanne Kunschert ve oğlu Thomas Pilz'e devredecek.

2017 yılının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Renate Pilz işin operasyonel tarafını bırakıp aile işletmesinin yönetimini tamamen kızı Susanne Kunschert ve oğlu Thomas Pilz'e devredecek.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: