Türkiye | türkçe

Ostfildern, 20 Mar 2017

Pilz'in PNOZ s30 hız izleme cihazı yeni analog çıkışı ile kolayca emniyetli dönüşler yapılmasını sağlıyor

Sürüm 3.0'dan, PNOZ s30 hız izleme cihazına ve emniyet rölesi PNOZsigmaya kadar Pilz'in ürün grubu yeni bir özellik sunuyor: tanılamayı daha kullanıcı dostu hale getiren yapılandırılabilir bir analog çıkış. Pilz'in PNOZ s30 cihazı durma, hız, hız aralığı, dönüş yönü ve kırık emniyet pimi durumunu en yüksek kategori olan PL e/SIL CL 3'e kadar emniyetli bir şekilde takip edebiliyor.

Emniyet kapısı açıkken güvenle çalışabilmek, daha kısa sürede ayarlama yapabilmek ve makine durdurulduktan sonra daha hızlı erişim sağlamak, PNOZ s30'un kullanılması ile elde edilen önemli faydalardan bazıları. PNOZ s30 piyasadaki tüm ortak motor geribildirim sistemleri ve yakınlık anahtarları için uygundur.

Daha güvenli anahtarlama – daha verimli üretim
Yeni analog çıkış güvenle ölçülen hızı PLC kontrolörüne orantılanmış 0-20 veya 4-20 mA sinyali olarak gönderir, bu şekilde hız süreç izleme için doğrudan kullanılabilir. Güvenle izlenen hız, Pilz PMI operatör terminalleri (Pilz Makine Arayüzü) gibi çalışma ve izleme cihazları üzerinde görüntülenip takip edilebilir. PNOZ s30 ayrıca değerler tanımlanan uyarı eşiklerini aştığında veya altına düştüğünde bir emniyet sinyali verir. Sonuç olarak gereksiz kapatma süreçlerinden kaçınılabilir ve üretkenlik artırılabilir.

İşletmeye alma: Mantıksal olarak daha hızlı
"Emniyetli Çalışma Durdurma" veya "Emniyetli Hız İzleme" gibi en fazla üç emniyet işlevi mantıksal olarak VE ile VEYA bağlantıları üzerinden hatta VE / VEYA birbirine bağlanarak kullanılabilir. Bu işlem olası kablolama hatalarını ortadan kaldırır ve işletmeye almanın daha hızlı tamamlanmasını sağlar.

"Yavaş dönüşler" bile emniyet altında
Bununla birlikte hız izlemenin kırık emniyet pimi izleme özelliği 70 mHz yerine artık 10 mHz frekansta çalışıyor. Bu özellik, son derece yavaş çalışan hız uygulamalarını da algılayabilmek üzere normal hızların ötesinde izleme olanağı sağlıyor.

Yapılandırma her şeyi halleder
PNOZ s30 bir döner düğme ile ("bas ve çevir") kolayca kullanılabilir. Aydınlatılan ekranı ile birleştiğinde ise işletmeye alma ve cihaz değişimleri sırasında zaman kazandırıyor. Ekran belirlenen sınır değerleri ve parametreleri, bunun yanında mevcut hızı da gösteriyor.
Hız izleme, tanımlanan bir uyarı eşiğine ulaşıldığında önceden uyarı veriyor.

Her şeyi kapsayan hareket izleme
Pilz, hız izleme ile ilgili olarak geniş bir portföy sunuyor: PNOZ s30 hız izleme, hız takibi için tek başına kullanılan bir cihazdır. Uygulamada ek emniyet işlevleri izlenecekse, PNOZmulti küçük kontrolörlerin yapılandırılabilir hareket izleme modülleri kullanılabilir. Dikey eksende emniyetli fren işlevleri gibi kısa tepki süreleri ve genişletilmiş güvenlik işlevleri gerekliyse, Pilz harekete entegre emniyet çözümü PMC sunabilir. Emniyet ve otomasyon için PSS 4000 otomasyon sistemi ağa bağlı makinelerde hız takibi için kullanılabilir.

Ürün ile ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere şu adrese girebilirsiniz: www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz Hall 9, Stand D 17'dedir. Daha fazla bilgi için:
www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Sürüm 3.0'dan, PNOZ s30 hız izleme cihazına ve emniyet rölesi PNOZsigmaya kadar Pilz'in ürün grubu yeni bir analog çıkışla birlikte kullanıcı dostu tanılama sağlıyor.

Sürüm 3.0'dan, PNOZ s30 hız izleme cihazına ve emniyet rölesi PNOZsigmaya kadar Pilz'in ürün grubu yeni bir analog çıkışla birlikte kullanıcı dostu tanılama sağlıyor.