Türkiye | türkçe

Ostfildern, 23 Şub 2017

Pilz yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor PITestop aktif - Akıllıca geçiş yapın – enerjiden tasarruf edin

PITestop aktif ile Pilz, elektrik ile etkinleştirilebilen yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor. Aktif olup olmadığını ışıkla gösterir. Böylece Industrie 4.0 ruhuna tamamen uygun olarak daha fazla esneklik ve modülerleştirme imkanınız olur. Kullanıcılar aynı zamanda enerji maliyetlerinde bir azalmadan da faydalanmış olurlar: çünkü artık E-STOP işlevinin çalışmasını sağlamak için tüm tesise elektrik verilmesine gerek yoktur.

PITestop aktif, tesis bölümlerinin taşındığı tesis ve makineler için faydalıdır: ISO 13850’ye uygun olarak makine bölümlerini gerektiği gibi güvenli bir şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Modüler tesis tasarımını şu anda desteklemekte olan Pilz’in PNOZmulti kontrol sistemleri ile birlikte, özellikle akıllı fabrikaların gerektirdiği esnek emniyet unsurlarının hayata geçirilmesi son derece basittir. PITestop aktif, makinedeki panel ve yüzey montajı için farklı modellerde mevcuttur: IP65 koruma sınıfında yer alan panel montaj modeli ve M12 bağlantılı yüzey montaj modeli.

Tasarımınız için daha fazla özgürlük
PITestop aktif elektrik ile etkinleştirilebilir ve bu amaçla emniyet devresine entegre edilebilir. Artık E-STOP’u elle devre dışı bırakmaya gerek yok. Böylece zaman kazanırsınız. Aynı şekilde mobil operatör panellerini artık güvenli şekilde ortadan kaldırmaya gerek yok; sadece güvenli şekilde devre dışı bırakılması yeterlidir, böylece emniyet artmış olur. PITestop aktif sayesinde makine havuzu daha esnek bir şekilde tasarlanabilir ve birbirine bağlı makinelerde çalışma modu daha hızlı değiştirilebilir: birçok bireysel modüle sahip yarı otomatik moddan tam otomatik moda kadar E-STOP tüm zinciri etkiler.

Akıllı aydınlatmalı E-STOP
İşlem esnasında tesis modülleri kapatılabilir veya eklenebilir: böylece devre dışı olan makine parçaları kapatılarak maliyet ve enerjiden tasarruf sağlanmış olur; üstelik devre dışı E-STOP düğmeleri için ek bir kapağa gerek yoktur. Ayrıca PITestop aktif etkinleştirildikten sonra durumu sürekli yanıp sönen ışık aracılığıyla görülebildiğinden acil bir durumda hızlı ve benzersiz şekilde görev ataması yapılabilir. Böylece makine daha hızlı bir şekilde servise gönderilebilir.

Makine Direktifi ile uyumlu acil durumda emniyetli bir şekilde durma
PITestop aktif, revize edilmiş ISO 13850 standardının şartlarını karşılamaktadır: Makine Direktifinin E-STOP düğmesinin kullanılmasına ve kolayca fark edilebilmesine dair yüksek standartları vardır. Şimdiye kadar, tehlike durumunda herhangi bir karışıklığı önlemek adına devre dışı bir E-STOP düğmesinin kapatılması gerekiyordu. Ancak zaman zaman uygulamada zorluklar yaşanıyordu. Şimdi revize edilmiş ISO 13850 yeni tasarım seçenekleri sunmaktadır. İlk kez bu standart ile E-STOP düğmeleri için üçüncü bir durum olan “devre dışı” durumu uygulamaya konmuştur. E-STOP düğmelerinde emniyet ışığı kullanılması artık güvenli etkinleştirme imkanı sağlamaktadır.

Ürün hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

PITestop aktif ile Pilz, elektrik ile etkinleştirilebilen yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor. Aktif olup olmadığını ışıkla gösterir. Fotoğraf: Pilz GmbH & Co. KG

PITestop aktif ile Pilz, elektrik ile etkinleştirilebilen yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor. Aktif olup olmadığını ışıkla gösterir.