Türkiye | türkçe

Ostfildern, 7 Mar 2017

Pilz, Hannover Messe 2017, Salon 9, Stand D17’de - Daha akıllı otomasyon!

Slogonamız: “”Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, 24 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde Hannover Messe’de endüstri çözümlerini, eksiksiz otomasyon çözümleri için ürün yeniliklerini ve hizmetlerini sergiliyor olacak. Bu yılki standda insan robot işbirliği (HRC), sensör teknolojisi ve akıllı fabrika için yenilikçi yeni ürünler üzerine yoğunlaşılıyor.

Kontrol ve sürüş teknolojisinin yanı sıra ilgili tanılama ve görselleştirme sistemleri ile bunlarla bağlantılı yazılımlar da standımızda yerini alacak.

Güvenli robot uygulamaları için eksiksiz çözümler
Genuine HRC’nin insan ile robot arasında korumaya ihtiyacı yoktur. Pilz standında, güç ve kuvvet sınırlaması ilkesine uygun olarak korunan ve tamamen Pilz portföyündeki ürünlerle donatılmış bir HRC uygulaması örneğini kullanarak bunu güvenli bir şekilde nasıl uygulayacağınızı göstereceğiz. Burada güvenli HRC için iki yeni ürün kullanılacak. Yenilikçi kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms ile Pilz, HRC uygulamalarını doğrulayan eksiksiz bir paket sunmaktadır. Set içinde ISO/TS 15066 ile uyumlu bir çarpışma ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kuvvet ve basınç ölçüm sistemi tüm dünyada kiralanabilmektedir. HRC uygulamalarının verimliliği ve güvenilirliği, hassas ölçüm sayesinde her zaman arttırılabilir.
Yeni emniyet lazer tarayıcısı PSENscan, robot uygulamaları kullananları da desteklemektedir: insanlar bu tür uygulamalarda, özellikle de görünürlüğün zayıf olduğu tehlike bölgelerinde fark edilmemeyi kolayca başarabilirler. Işık perdeleri tarafından sağlanan korumanın tersine, PSENscan tehlike bölgesinin tamamını sürekli izler. Böylece tehlike bölgesinde birinin bulunması durumunda yeniden başlatma işlemi önlenmiş olur. Bu durum, emniyeti arttırırken tesisiniz için de daha fazla verimlilik ve daha iyi ergonomi anlamına gelir.

Industrie 4.0 için emniyet
Modüler, dağıtılmış fabrika ve makinelerde, uygulama ağı çok önemlidir. Akıllı bir fabrika modelinde; bireyselleştirilmiş ürünlerin esnek, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bir şekilde nasıl üretilebileceğini görebilirsiniz. Model, akıllı bir montaj hattında kişiselleştirilmiş ürünler üreten bir ağdaki üç modülden oluşmaktadır. Sensör ve tahrikten kontrol ünitelerine kadar tüm parçalar Pilz’e aittir. Ayrıca yeni bir ürün mevcuttur: elektrikle çalıştırılan E-STOP düğmesi PITestop aktif. Aktif olup olmadığını ışıkla gösterir. Makine ve tesis bölümlerini ISO 1385’ye uygun olarak gerektiği gibi güvenli şekilde etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Sonuç olarak akıllı fabrikanın gerektirdiği esnek emniyet kavramları kolayca uygulanabilir. PITestop aktif Industrie 4.0’ın ruhuna tamamen uyacak şekilde daha fazla esneklik ve modülerleştirme sağlanmasına yardımcı olur.
Ayrıca Hannover’de: dijital otomasyon için yeni açık kaynak endüstriyel PC Industrial PI ürününü görebilirsiniz. Raspberry Pi’yi temel alan “dönüştürülebilir” endüstriyel PC, şirketlerin akıllı bir fabrika tasarlamasına yardımcı olur. Ücretsiz olarak temin edilebilen yazılım sayesinde Pilz’in yeni endüstriyel PC’si çok sayıda uygulamada kullanılabilir.
Bir IIoT Ağ Geçidi olan Industrial PI, tesis ve makinelerin hemen yakınındaki verileri toplar, değerlendirir ve işler. Böylece Pilz’in yeni endüstriyel PC’si endüstriyel ortamdaki Nesnelerin İnternetini bulut hizmetlerine bağlar. Ve bu şekilde Industrie 4.0 için ideal çözümü sunmuş olur.

Bağlanmayı sağlayan görselleştirme çözümü
Çalıştırma ve izleme alanı da genişletilmiştir: Hannover Messe’de Pilz, web tabanlı görselleştirme çözümü PASvisu’nun yeni Sürümü 1.4’ü tanıtıyor: OPC UA arayüzüne sahip bu çözüm küçük kontrol sistemleri PNOZmulti ve diğer kontrol sistemlerine bağlanmayı mümkün kılmaktadır. Bu sayede kontrol ve görselleştirme yazılımı birbiriyle bağlantılıdır ve tüm bilgiler kontrol sisteminden alınabilir. Bu, mühendislik ve çalışma süresinden bakıma kadar pek çok açıdan fayda sağlamaktadır: değişkenleri elle girip atamaya gerek olmadığı için otomasyon projeleri çok daha hızlı bir şekilde uygulanabilir.


Pilz, Salon 9 Stand 17'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Ayrıntılı bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Slogonamız: “”Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, 24 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde Hannover Messe’de endüstri çözümlerini, eksiksiz otomasyon çözümleri için ürün yeniliklerini ve hizmetlerini sergiliyor olacak

Slogonamız: “”Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, 24 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde Hannover Messe’de endüstri çözümlerini, eksiksiz otomasyon çözümleri için ürün yeniliklerini ve hizmetlerini sergiliyor olacak.