Türkiye | türkçe

Ostfildern, 1 Oca 1970

Emniyet ve otomasyon için daha fazla bağlantı seçeneği ile konfigüre edilebilir kontrol sistemleri PNOZmulti 2 - Daha hızlı, daha fazla esneklik

Konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2'nin baz ünitesi gelişti: 12'ye kadar genişletme modülü artık PNOZ m B1 temel ünitesinin sağ tarafına da bağlanabilir; standart uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı olan yeni çıkış modülü de ayrıca kullanılabilir. Bu sayede daha büyük projeler PNOZmulti 2 ile kolay ve esnek bir şekilde uygulanabilir; birçok proje ayrıca paralel olarak yönetilebilir.

Genişletme modülleri, kontrol yapısının uygulamaya göre daha kesin bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Baz ünitesi PNOZ m B1'de giriş ve çıkış modülleri gerekmediğinden, giriş ve çıkış modülleri ve/veya hareket izleme modülleri sayısı uygulamaya bağlı olarak seçilebileceğinden, daha ince öğe boyuna kadar tasarlanmasını sağlar. Kullanıcılar, gerçekten ihtiyaç duydukları işlevler için ödeme yaptıkları için maliyetten tasarruf sağlarlar. Ayrıca yazılım aracı PNOZmulti Configurator, donanım konfigürasyonun kolay yapılmasına olanak sağlar ve parametrelendirme sırasında çevrimiçi yardım kullanılabilir. Bu şekilde, kullanıcılar maliyet ile birlikte zaman tasarrufu sağlarlar.

Otomasyon işlevleri için modül
Standart çıkış modülü artık otomasyon uygulamaları için de kullanılabilir. 14 yarı iletken çıkışı, sinyal lambaları veya akustik sinyaller gibi işlevleri yönetebilir. Ayrıca emniyet kontrol sisteminin sinyallerini operasyonel kontrol sistemine aktarmak için de kullanılabilir. Bu örneğin E-STOP düğmelerinin veya emniyet kapılarının durum sinyali vermesini de içerir.

Neyin daha hızlı gerçekleştiğini bilin
Kart üzerindeki yenilik Modbus/TCP'ye olan iletişimdir. Direk olarak baz ünite PNOZ m B1 aracılığı ile yapılır. Kullanıcılar donanımdan tasarruf sağlarlar ve daha hızlı iletişim sağlayabilirler. Baz ünite PNOZ m B1 ayrıca kullanıcı dostu tanılama sunar: Pilz'in PVIS tanılama çözümü ile etkinleştirilebilen aydınlatılmış ekran ve net tanı metinleri ile kolaylaştırılır. Ayrıca müşteriye özel metinler de, örneğin ilgili dilde, gösterilebilir. Bu şekilde, kısa arıza süreleri ve dolayısıyla yüksek tesis kullanılabilirliği, optimize tanılama ile garantiye alınabilir.

Dönüştürmek çocuk oyuncağı gibi
Yazılım aracı PNOZmulti Configurator içinde baz ünite PNOZ m B1 ile 1.054'e kadar mantık bağlantısı (bağlantı hatları) mümkün. Bu şekilde, büyük projeler de emniyetli şekilde konfigüre edilebilir. Birçok proje eş zamanlı olarak USB bellekte saklanabilir ve daha sonra proje yönetici tarafından yönetilebilir.
Kullanıcılar ayrıca yazılım aracı içindeki geçiş yardımı ile mevcut projeleri aktarabilirler: geçiş yardımı, PNOZmulti ve/veya PNOZmulti Mini'den PNOZmulti 2 projelerine aktarılacak olan mevcut projelerin donanımını dönüştürürken destek sunar. PNOZmulti Configurator kurulduktan sonra "Yenilikler" ekranından geçiş yardımı ile ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Bu şekilde, bütün proje içerikleri kolay ve hızlı bir şekilde konfigüre edilebilir, kullanıcılar bu sayede projelerinde süre ve maliyetten tasarruf sağlarlar.
PNOZmulti Configurator'un baz ünite PNOZ m B1 için bir diğer yeni özelliği ise, emniyet paspasları için işlev bloğudur. Yaygın olarak kullanılan bütün emniyet paspaslarının emniyetli şekilde izlenmesi için kullanılabilir.

Bütün makine tipleri için dünya çapında emniyet standardı
Konfigüre edilebilir kontrol sistemleri PNOZmulti 2 açık kontrol sistemleridir ve bu nedenle daha yüksek seviyede çalışma veya tesis kontrol sisteminden bağımsız, hemen hemen tüm sanayilerde esnek bir şekilde kullanılabilir. Bunu yaparken maksimum güvenlik sağlarlar: PL e ve SIL CL 3'e kadar olan uygulamaya bağlı olarak. PNOZmulti 2 ayrıca dünya çapında onaylıdır ve makine tipi, tesis tipi, ülke veya sanayiden bağımsız kullanılabilir - bu sayede konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, emniyet ve otomasyon işlevleri için uluslararası ölçekte kullanılabilir. Başka ülkelere ihracat yapmak isteyen makine üreticileri için bir avantajdır.

Pilz'i SPS IPC Drives fuarında, 9 numaralı salonda, 370 numaralı stantta bulabilirsiniz.

PNOZmulti 2 hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-controllers

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sisteminin azami tasarımı: - 12'ye kadar emniyetli genişletme modülü ve yeni standart çıkış modülü artık otomasyon için kullanılabilir.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: