Türkiye | türkçe

Ostfildern, 19 Tem 2016

Pilz Berlin’deki “InnoTrans 2016” (20-23 Eylül), Hall 6.2, Stand 405 fuarında – Demiryolları için dijital kontrol teknolojisi: güvenli ve ekonomik

InnoTrans 2016 fuarında otomasyon şirketi olan Pilz, endüstriyel olarak kanıtlanmış otomasyon teknolojisinin demir yolu sektöründe nasıl kullanıldığını gösterecektir. Stand, Sanayi 4.0 mekanizmalarının demiryolu teknolojisine aktarılmasını sağlayan PSS 4000-IR üzerine odaklanacaktır. Pilz çözümleri en yüksek emniyet bütünlüğü olan SIL 4 seviyesine kadar uygulamalarda kullanılabilir; onlar ayrıca CENELEC’in kuralcı gereksinimlerini karşılamakta ve açık RaSTA protokolünü desteklemektedir. Pilz, Pilz kontrol çözümlerine yönelik geniş uygulama alanlarını fuara gelen ziyaretçilerin deneyim etmelerine yardımcı olması için sanal gerçeklik kullanmaktadır.

Pilz, demiryolu sanayisi için güvenli bir otomasyon ortağıdır. Ürünlerimiz hatlar üzerinde, trenlerde ve demiryollarına ilişkin uygulamalardaki kontrol işlevlerini çözüme kavuşturmak için kullanılabilir. Bunu verimli şekilde ve yüksek emniyet gereksinimleri uyarınca yapıyorlar” diye açıklıyor Pilz GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz.

Hızlı mühendislik, optimize edilmiş teşhis ve bakım
Berlin’de sergilenen PSS 4000-R otomasyon sistemi, demiryolu taşımacılığına yönelik özel gereksinimleri karşılamaktadır. Bir yandan elektromanyetik müdahaleye, aşırı sıcaklıklara ve mekanik yüklere karşı güçlendirilmiş olan evrensel kontrol sistemlerinden oluşmaktadır. Diğer yandan ise otomasyon sistemi hazırlık, konfigürasyon ve parametre ayarı için kullanılan PAS4000 yazılım platformunu içermektedir. Çeşitli editörler konfigürasyon işlerini azaltmakta, teşhis seçeneklerini geliştirmekte, bakım ve onarım işlemlerini basitleştirmektedir. Komple çözüm, CENELEC uyarınca SIL 4 seviyesine kadar emniyet ve çevre gereksinimlerini karşılamaktadır.

En route to Rail 4.0
PSS 4000 otomasyon sistemi karmaşık ve dağınık tesislerde bile net kontrol sağlar. Sistem, alanda kontrol zekasının dağılımına ve modüler bir tesis yapısına dayanmaktadır. Bu nedenle Pilz, demiryolu taşımacılığı gereksinimlerine yönelik Sanayi 4.0’ın temel unsurlarını aktarmaktadır.

PSS 4000-R, demiryolu sektöründeki farklı emniyet bütünlük düzeyindeki çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Bunlar hemzemin geçitlerde sinyal izleme gibi sinyal verme alanlarındaki kontrol veya izleme fonksiyonlarını, güvenlik teknolojisini veya sinyal kutusu bağlantısını içermektedir. Ayrıca demiryolu araçlarındaki ve hat inşa etme makinelerindeki kontrol fonksiyonları da uygulanabilir. Fuar ziyaretçileri sanal gerçeklik (VR) sayesinde geniş çaplı uygulama alanlarını ve seçenekleri deneyim edebilirler: VR gözlük ziyaretçilere bir demiryolu uygulamasının detaylarını, hareket edip keşfedebilecekleri bir uygulamayı aktarmaktadır.

Yeni uygulamalar için ”Industry corner (Sanayi köşesi)
“Sanayi köşesi” Pilz’in fuar standını tamamlamaktadır. Burası, demiryolu sektöründe emniyetle ilgili uygulamaları çözümlemek için kullanılabilecek sanayice kanıtlanmış diğer ürünlerin sergilendiği yerdir. Sergilenen ürünler, emniyet kapılarına yönelik koruyucu kilitleme cihazlarının yanısıra kapı alanındaki yolcuları korumak için kullanılabilecek sensör kabiliyetli bir dokumayı içermektedir.

Pilz, Salon 6.2, Stand 405’de sergi düzenliyor.
Daha fazla bilgi: https://www.pilz.com/en-INT/innotrans
 

Otomasyon şirleti olan Pilz hemzemin geçit izleme, güvenli nokta ayarı ve yolcu taşımacılığına yönelik koruma için endüstriyel olarak kanıtlanmış çözümler sağlamaktadır. Fotoğraf: vitalytitov/Depositphotos.com
The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com

The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com