Türkiye | türkçe

Ostfildern, 6 Nis 2016

PL d uygulamalarına kadar yeni PSENopt II ışık ızgaraları - Tam da ihtiyacınız olan tip!

Otomasyon şirketi Pilz, sektöründe dünyada ilk olan tip 3 ışık ızgaralarını sergiliyor: Bugünden itibaren, yeni PSENopt II ışık ızgaraları d performans seviyesinde (PL d) uygulamalara olanak sağlıyor. Bu sayede yeni ışık ızgarası tipi, IEC 61496-1'in revize edilen versiyonunun "tip açığını" kapatıyor. PSENopt II ile artık PL d gerektiğinde tip 4'e geçmek gerekmiyor. Emniyet gerekliliklerini tam olarak karşılayan bu seviye, artık yeni ışık ızgaraları ile karşılanabiliyor. Bunun sonucunda, daha büyük seçimler yapılması gerekmediği için, maliyetlerden tasarruf sağlanıyor.

Işık bariyerler, ışık perdeleri ve ışık ızgaraları için IEC/EN 61496 standardı sadece 2 ve 4 tiplerini tanımlamaktadır: Standardın değiştirilmesinden sonra, tip 2 ışık ızgaraları artık c performans seviyesine sahip uygulamalar için kullanılabilirken, tip 4 ışık ızgaraları ise e performans seviyesi için kullanılabilmektedir. d performans seviyesi için Tip 3 ataması yapılmıştır, ancak bugüne kadar herhangi bir üründe kullanılmamıştır. Bu nedenle, kullanıcıların PL d emniyet gerekliliklerini karşılamaları amacıyla tip 4'e geçiş yapmaları gereklidir.

Darbeye karşı koruma …
Pilz'in yeni ışık ızgaraları özellikle elle çalışma yapılan yerlerde, malzeme yükleme/boşaltma işlemlerinde ve robot uygulamalarında malzemelerin elleçlenmesi amaçları için uygundur.
50g değerinde yüksek darbe dayanımları ile zorlu endüstriyel ortamlar için ideal biçimde uygundurlar. Bu yüzden, PSENopt II sadece uygulama alanına odaklı daha fazla esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makinenin kullanılabilirliğini de yükseltir.

… ve uzun arıza sürelerine karşı koruma
PSENopt II, tip 3 ışık ızgaraları gibi sadece el koruması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda PL d sınıfına kadar parmak koruması da sağlar. Işık ızgarası "ölü bölgeler" olarak adlandırılan karanlık noktaları tamamen ortadan kaldıran sürekli tekli ışınlar ile çalışır. Böylece ışık bariyerleri uygulamaya daha fazla yakınlaştırılabilir. Ölü bölgeler olmaması sayesinde, kullanıcılar uygulama sırasında alan tasarrufu sağlar.
Işık ızgaraları uygulamanın kullanılabilirliğini burada yükseltir: Makinenin duruşundan sorumlu olan önemli tüm nedenler veya sistem arızaları, LED'ler sayesinde hızla ve kolaylıkla değerlendirilebilir. Bu şekilde arıza süreleri en aza indirilir.

Hızlı ve ekonomik bir şekilde koruma
PSENopt II ışık ızgaraları esnek bir şekilde uygulanabilir ve ilgili montaj destek aksesuarları ile kolaylıkla montajı yapılabilir. 5 uçlu bağlantıları sayesinde, merkezi olmayan PDP67 çevrebirime doğrudan bağlanabilirler. Böylece, devreye alma sırasında önemli ölçüde kolaylık sağlanır.
Pilz'in sağladığı kontrol teknolojileri ile birlikte PSENopt II ışık ızgaraları, her türlü sektör ve uygulama alanı için güvenli ve ekonomik olan, eksiksiz bir çözümdür.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: PSENopt II

Pilz, Hannover Messe fuarında Salon 9, Stand D17'de ve SmartFactory KL fuarında Salon 8, Stand D20'de.
Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe veya webkodu web9481.

Pilz, EN 61496 standardına uygun tip 3 ışık ızgarası olarak PL d kategorisinde uygulamalara olanak sağlayan dünyanın ilk ışık ızgarası olan PSENopt II'i 2016 Hannover Messe furaında sergiliyor.
Pilz, EN 61496 standardına uygun tip 3 ışık ızgarası olarak PL d kategorisinde uygulamalara olanak sağlayan dünyanın ilk ışık ızgarası olan PSENopt II'i 2016 Hannover Messe fuarında sergiliyor.

Pilz, EN 61496 standardına uygun tip 3 ışık ızgarası olarak PL d kategorisinde uygulamalara olanak sağlayan dünyanın ilk ışık ızgarası olan PSENopt II'i 2016 Hannover Messe fuarında sergiliyor.