Türkiye | türkçe

Ostfildern, 18 Mar 2016

Pilz, yeni güvenli kapı sistemi PSENmlock'ı sunar - Güvenilir kapı muhafazası

Pilz, güvenli kapı sistemleri ürün serisine büyük bir etki yaratacak PSENmlock'ı ekliyor. PSENmlock kişisel koruma ve proses korumasını, en yüksek kategori olan PL e sınıfında tek bir cihazda birleştiren güvenli kapı izlemesi ve güvenli muhafaza kilitlemesi sağlamaktadır. Bir ince ancak dayanıklı tasarım ve çok farklı montaj seçenekleri PSENmlock'ın hem kullanımını esnek hale getirir, hem de montajını kolaylaştırır.

PSENmlock, ister çarpma, ister kayar tip kapılar ya da kapaklar ve kanatlarda, hem küçük, hem de büyük bina içi ve bina dışı kapıları için güvenilir bir kapı koruyucusudur. Bu olası uygulamaların dışında ve ötesinde, esnek bir şekilde monte edilebilen aktüatör, sarkan kapılarda dahi yüksek toleranslı kapatma ve kısıtlamasız işlevlere olanak sağlar. İki durumlu bir mıknatısı sayesinde, kuru kontaklı muhafaza kilitleme sistemi, güvenli kapı sisteminin enerji tüketimini düşürür. Arıza tespit verileri, birçok montaj pozisyonunda kolaylıkla tanımlanabilir: Gövdenin üç tarafında bulunan LED'ler, montaj pozisyonu ne olursa olsun, kullanıcı dostu arıza tespitine olanak sağlar.

Karşı konulmaz bir şekilde güçlü
7500 N tutma kuvveti ve 30 N tümleşik kilitleme kuvveti ile güvenli kapı sistemi muhafazanın istenmeyen bir şekilde açılmasını engeller. Böylece PSENmlock, döner bıçaklar, volanlar veya robotlar gibi PL d ya da PL e sınıfında muhafaza kilitlemesinin mutlak bir gereklilik olduğu tehlikeli bir yüksek devire çıkma olasılığı bulunan makineler için özellikle uygundur. Ayrıca, tümleşik bir mekanik yeniden başlamayı önleme kilidi, ayrıca bir aksesuar ihtiyacı gerektirmeden, muhafaza kilitleme sisteminin istem dışı aktif edilmesinin önüne geçer. Yeniden başlatma kilidi sadece makinenin daha güvenli çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makinenin çalışması sırasında da istem dışı yeniden başlatmaları engeller!

Önce emniyet!
Yüksek devire çıkan makinelerde, operatörün güvenliği için en büyük risk, emniyet cihazının istem dışı veya çok erken bir şekilde açması halinde ortaya çıkar. Bu durum, bir anahtarın devre dışı bırakılması halinde, tehlikeli bir durumdan kaçınmayı oldukça önemli bir hale getirir. İki kanallı PSENmlock muhafaza kilitleme kontrolü kapının herhangi bir riske neden olmamasını sağlar. Kısa devre algılanması gibi hata senaryolarında dahi, kapının istem dışı açılması güvenli bir şekilde önlenir.

Pilz, Hannover Messe fuarında Salon 9, Stand D17'de ve SmartFactory KL fuarında Salon 8, Stand D20'de.

Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/en-DE/hannover-messe veya webkodu web9481.

Pilz'in dayanıklı güvenli kapı sistemi PSENmlock, kişisel koruma ile proses korumasını tek bir cihazda birleştirir ve yüksek devire çıkması halinde tehlikeli olabilecek makineler için özellikle uygundur.
Pilz'in dayanıklı güvenli kapı sistemi PSENmlock, kişisel koruma ile proses korumasını tek bir cihazda birleştirir ve yüksek devire çıkması halinde tehlikeli olabilecek makineler için özellikle uygundur.

Pilz'in dayanıklı güvenli kapı sistemi PSENmlock, kişisel koruma ile proses korumasını tek bir cihazda birleştirir ve yüksek devire çıkması halinde tehlikeli olabilecek makineler için özellikle uygundur.