Türkiye | türkçe

Ostfildern, 14 Oca 2016

Pilz PSS 4000 otomasyon sistemi, Sürüm 13: çalışma sırasında emniyetli kullanıcı programlarının değiştirilmesi - emniyetli otomasyon için "online değişiklik" artık mümkün

"Daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, kullanıcı programlarındaki bireysel değişikliklerin bundan böyle kontrol sistemine aktarılabileceği anlamına gelmektedir. Pilz, bu fonksiyonu PSS 4000 otomasyon sisteminde emniyet uygulamaları için kullanılabilir hale getirmektedir. Tüm programın derlenmesi ve PSS 4000 donanımına yüklenmesi gerekmediğinden kullanıcılar devreye alma sırasında zamandan tasarruf eder. Bu yeni fonksiyon, PSS 4000 otomasyon sistemi, Sürüm 13'ün bir parçasıdır. Diğer yeni özellikler arasında PROFINET ağları ile iletişim için bir cihaz arabirimi bulunmaktadır.

Bir kontrol sisteminin kullanıcı programları ve yazılım blokları devreye alma sırasında genellikle nihai testlere tabi tutulur ve bu sırada birden fazla değişikliğe uğrarlar. "Daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, bireysel değişikliklerin tüm programın derlenmesine ve yüklenmesine gerek kalmadan PSS 4000 otomasyon sisteminin bir veya daha fazla kontrol sistemine uygulanmasını sağlar. Tamamen yeni bir özellik de, bu fonksiyonun
artık emniyetle ilgili uygulamalar için de kullanılabilir olmasıdır. 

Değişiklikler, kontrol sistemi durdurulmadan uygulanır – yeni program, indirme sonrasında bir sonraki olası saat çevrimi ile başlangıç modüllerinde etkin olur. Değişiklikler maksimum 12 saat süreyle veya kontrol sistemi yeniden başlatılana kadar geçerlidir; dolayısıyla, kalıcı (daimi) değildirler. Değişiklikler kabul edilmezse kontrol sistemi, tamamlanan son indirme işleminin durumunu yeniden tespit eder.
Bu fonksiyon, devreye alma işlemini basitleştirmenin ve hızlandırmanın yanı sıra yoğun devreye alma süreçlerinde emniyet kullanımını da geliştirir.

"Daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, PSS 4000 otomasyon sisteminin tüm kontrol sistemleri için kullanılabilir. Buradan hareketle Pilz, otomasyon sistemlerinde emniyet ve otomasyon birleşimi konusunda ilerleme kaydetmektedir: kullanıcı her iki taraf için tek bir araçla çalışır. Yeni aygıt yazılımı Sürüm 13'ten itibaren kullanılabilir.

PROFINET için iletişim yığını

Sürüm 13'teki diğer yeni özellikler arasında PROFINET ağları ile iletişim için cihaz arayüzü bulunmaktadır. Pilz, PROFINET'i cihazlara iletişim yığını olarak entegre etmiştir. Böylece stok maliyetleri azalır ve bu yaklaşım, UDP RAW, Modbus/TCP, Ethernet/IP ve son olarak PROFINET de dahil olmak üzere farklı iletişim bağlantılarını çalıştırmak için yalnızca konfigürasyonda bir değişiklikle aynı donanımların kullanılmasını mümkün kıldığından tip çeşitlerini azaltır. Kullanıcıların belirli bir cihaz tipine ihtiyacı yoktur – çeşitli iletişim sistemlerine evrensel erişim için tek bir PLC başlangıç modülü kullanılabilir.

Arızalara karşı emniyet konusunda tamamen yeni: "daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, kullanıcı programlarındaki bireysel değişikliklerin bundan böyle PSS 4000 otomasyon sisteminin kontrol sistemine aktarılabileceği anlamına gelmektedir.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: