Türkiye | türkçe

, 9 Nis 2015

Tanılama ve tasarım özgürlüğü için artı puan

Pilz, emniyet kapısı sistemi PSENslock ürün gamına iki yeni ürün tipi ekliyor: bir ürün tipi gelişmiş tanılama fonksiyonları sunarken diğer tip ürün OSSD çıkışlarının (Çıkış Sinyali Anahtarlama Cihazı) koruma kilidinden bağımsız olarak değiştirilmesini sağlıyor. Sonuç olarak PSENslock, göreve bağlı olarak daha hızlı tanılama sağlayabilir veya daha fazla tasarım özgürlüğü sunabilir.

PSENslock, tek bir kompakt üründe elektromanyetik süreç korumasıyla emniyet kapısı izlemesi sunar ve kapıları, kapakçıkları ve kapakları korur.
Özellikle birden fazla PSENslock kullanılan uygulama alanlarında yeni ürün tipi gelişmiş tanılama işlevleriyle ekstra avantaj sunar. Kullanıcılar, örneğin kirlenme nedeniyle koruma kilit cihazının etkinleştirilmediği durumları anında tespit edebilir. Bu da bir arıza durumunda hızlı tanılama sayesinde kullanıcılara zaman kazandırır.
İkinci yeni tip emniyet kapısı sistemi OSSD'lerin (Çıkış Sinyali Anahtarlama Cihazı) koruma kilidinden bağımsız olarak değişebilmesini sağlar. Sonuç olarak, kullanıcılar uygulamayı kullanmak için daha fazla esnekliğe ve tasarım kapsamına sahip olur.
PSENslock, PL e of EN ISO 13849-1, SIL 3 veya EN/IEC 62061'e kadar olan uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Emniyet kapısı sistemi açıktır ve bu da Pilz kontrol teknolojisinin yanı sıra tüm standart değerlendirme cihazlarına bağlanmasını sağlar – PNOZ emniyet röleleri, yapılandırılabilir kontrol sistemleri PNOZmulti ve otomasyon sistemi PSS 4000. Ayrıca Pilz'in emniyetli sensör teknolojisi PSEN ile seri bağlantılar – emniyet kapısı sistemleriPSENslock, PSENsgate ve kodlu emniyet anahtarı PSENcode – mümkündür.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: