Türkiye | türkçe

Ostfildern, 4 Nis 2014

Pilz'den yeni emniyet rölesi PNOZ c2. Hızlı ışın cihazı izleme

EN 61496 standartlarıyla uyum içerisinde bulunan güvenli açıp kapama cihazlarını içeren sensörler ya da tüm standart tip 4 ışın cihazlarının güvenli bir şekilde izlenmesi için Pilz, PNOZcompact ürün aralığında bulunan PNOZc2 emniyet rölesini destekliyor. 12 milisaniyeden fazla olmayan kısa reaksiyon zamanı sayesinde ışın cihazlarının tehlikeli harekete yakın yerlere monte edilmesi esnasında esneklik kabiliyeti kazanması sağlanmaktadır. Yeni PNOZc2 mekanik mühendisliğinin tüm alanlarında kullanılmakta ve Performans Düzeyi (PL) e ve Emniyet Bütünlük Düzeyinin (SIL CL) 3 istem limiti kapsamında en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılamaktadır. Emniyet rölesi, özellikle makinelerin seri bir şekilde üretilmesine dair fayda sağlamaktadır.

Tüm kullanım ömrü boyunca reaksiyon süresinin 12 milisaniyede kalacağı garanti edilmektedir. Bu da ışın cihazının tehlike kaynağına daha yakın bir noktaya monte edilmesini sağlamaktadır. Uygulama ortamına bağlı olarak sistemin arka kısmına ulaşılmasını engellemeye gerek kalmayabilir.
Emniyet rölesinin reaksiyon süresi, yeni emniyet rölesinin ön kısmında görünür. Bu, montaj ve servis anında zamandan tasarruf sağlarken, yıllık denetimler sırasında da elektro duyarlı koruma teçhizatından tasarruf edilmesini sağlar (ESPE denetimi). Işın cihazı alıcısı ve vericisine PNOZ c2 vasıtasıyla doğrudan gerilim verilmektedir, bu da montajın hızlı gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Örneğin, Pilz'in PSENopt ışın cihazları ve PSENcode emniyet kapısı anahtarlarının birleştirilmesiyle güvenli bir sonuç ve elektro duyarlı koruyucu teçhizatlar için hızlı çözüm elde edilmektedir
Yeni PNOZ c2, OSSD çıkışlarına sahip tip 4 ışın cihazları ve sensörlerin izlenmesi için EN ISO 13849-1 PL e / IEC 62061 SIL CL 3'e kadar en yüksek emniyet standartlarını sunmaktadır.

Hızlı, maliyet tasarrufu sağlayan esnek montaj
İzlemeli ve otomatik olarak belirlenen iki başlatma seçeneği, seçim işlemi için ilave soket köprülerine gerek olmadığından tercih edilen başlatma seçeneğinin bağlantısı kolaylaştırılmaktadır. Cihaz üzerine sabitlenmiş yay kuvvetli klemensler, herhangi bir araca gereksinim olmadan hızlı ve kolay bir montaj sağlamaktadır. Kolaylaştırılmış bağlantı ve esnek bakım sayesinde PNOZ c2 sadece zamandan değil aynı zamanda maliyetten de tasarruf etmenizi sağlar.

Sadeleştirilmiş dokümantasyon
PNOZ c2, ayrı bir dokümantasyona gerek olmaksızın bağlantıyı sağlayan ve bir bağlantı örneği gösteren bir blok diyagram içermektedir.
Yeni emniyet rölesinde daha fazla ürün bilgisinin alınması için ayrıca bir QR kodu da bulunmaktadır. Böylece her zaman ürüne ait en son verilere erişiminiz olmaktadır.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: