Türkiye | türkçe

20 Nis 2017

Hannover Messe’deki yenilikler - Daha akıllı otomasyon!

“Otomasyon yapıyoruz. Güvenli şekilde": Pilz, 24 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde Hannover Messe’de otomasyon çözümlerinize yönelik endüstri çözümlerini, ürün yeniliklerini ve hizmetlerini sergiliyor olacak.


Güvenli robot uygulamaları için komple çözümler

Pilz, bir örnek olarak Pilz ürünleriyle tamamen korunan bir HRC uygulamasını kullanarak gerçek bir insan robot işbirliğinin (HRC) korumalar olmadan güvenli bir şekilde nasıl uygulanabileceğini gösterecektir. Hemen burada kullanılan iki yeni ürün mevcut. Yenilikçi kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms ile Pilz, HRC uygulamalarını doğrulayan eksiksiz bir paket sunmaktadır. Bu set, ISO/TS 15066 uyarınca bir çarpışma durumunda etkin kuvveti belirleyen bir çarpışma ölçüm cihazını içermektedir.

Yeni emniyetli lazer tarayıcı PSENscan ayrıca bu robot uygulamalarının kullanımını desteklemektedir. Işık perdeleri tarafından sağlanan korumanın tersine, PSENscan tehlike bölgesinin tamamını sürekli izler. Böylece tehlike bölgesinde birinin bulunması durumunda yeniden başlatma işlemi önlenmiş olur.


Endüstri 4.0 için emniyet

Akıllı bir fabrika modelinde; bireyselleştirilmiş ürünlerin esnek, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bir şekilde nasıl üretilebileceğini görebilirsiniz. Sensör ve tahrikten kontrol ünitelerine kadar tüm parçalar Pilz tarafından sunulmaktadır. Ayrıca yeni bir ürün mevcuttur: elektrikle çalıştırılan E-STOP düğmesi PITestop aktif. Aktif ya da pasif durumda olduğunu ışıkla gösterir. Makine ve tesis bölümlerini tamamen Endüstri 4.0 ruhu ile güvenli şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Yeni açık kaynak endüstriyel PC Industrial PI, şirketlerin bir akıllı fabrika geliştirmelerine yardımcı olur. Ücretsiz olarak temin edilebilen yazılım sayesinde çok sayıda uygulamada kullanılabilir. Bir IIoT Ağ Geçidi olan Industrial PI, tesis ve makinelerin hemen yakınındaki verileri toplar, değerlendirir, işler ve Nesnelerin İnternetini bulut hizmetlerine bağlar.


Tesis veya makineler için görselleştirme çözümü

İşletim ve izleme alanlarında da sizi bir yenilik bekliyor. Hannover Messe’de web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu’nun yeni 1.3 Versiyonunu tanıtıyor olacağız. OPC UA arayüzü sayesinde, şimdi ayrıca PASvisu’yu akılı kontrolörler PNOZmulti‘ye ve diğer tüm ortak kontrol sistemlerine bağlayabilirsiniz.


Merak ettiniz mi? O halde Salon 9, Stand D17’ye gelip bizi ziyaret edin.
Sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!


Daha fazla bilgi:

Pilz Hannover Messe'de

Ürün yenilikleri 2017