Türkiye | türkçe

30 Haz 2016

PSENopt II finalde

Yeni tip 3 ışık korumaları GIT EMNİYET ÖDÜLLERİ 2017'da "Emniyetli Otomasyon" kategorisinde finale çıkmıştır.

GIT EMNİYET ÖDÜLLERİ

BHE, TÜV, VDMA, ZVEI ve kullanıcı temsilcilerinden oluşan tarafsız bir jüri, GIT EMNİYET ÖDÜLLERİ 2017 finalistlerini belirledi. Beş kategoriden en çok oy alan üç yenilikçi ürün seçildi.  

Siz de oy verin! PSENopt II için buradan oy kullanabilirsiniz; son tarih 31 Ağustos 2016! Avrupa, Afrika ve Orta Doğudan tüm aboneler oy kullanabilmektedir.
 

Dünyanın ilk tip 3 ışık koruması PSENopt II

Dünyanın ilk tip 3 ışık koruması PSENopt II, IEC/EN 61496 uyarınca kategori PL d uygulamaları için tasarlanmıştır. Parmak ve el koruması için emniyet sağlar. Ölü bölge olmamasından dolayı, PSENopt II montajı esnek bir şekilde yapılabilir. 50 g darbeye dayanıklı PSENopt II, son derece sağlamdır ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundur.

Operatörler makinenin neden durduğunun ve her türlü sistem arızasının nedenlerini değerlendirmek için LED'leri kullanabilir. Bunun sonucunda, arızada kalma süreleri en aza iner. Pilz üretimi kumanda teknolojileri ile birlikte, PSENopt II tesisiniz için hem emniyetli, hem de ekonomik eksiksiz bir çözüm sağlar. 5 uçlu soket kullanılarak bir PDP67'ye doğrudan bağlanabilir. Hızlı ve basit bir kurulum için uyumlu parça toplama kılavuzları.