Türkiye | türkçe

25 Nis 2016

Yeni Tip 3 ışık koruması PSENopt II

Yeni nesil PSENopt II ile Pilz, PL d uygulamalarına kadar, ilk Tip 3 ışık korumasını sunmaktadır.

İlk Tip 3 PSENopt II ışık korumaları, IEC/EN 61496 uyarınca PL d uygulamaları güvenlik kategorisi için tasarlanmıştır ve parmaklar ve eller için koruma sağlamaktadır.


Esnek kullanım ve hızlı montaj

PSENopt II ışık korumaları, yardımcı bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve basit bir şekilde takılabilir. Ölü alan olmaması, daha fazla emniyetli bir şekilde esnek kullanıma olanak sağlar. 50 g darbeye dayanıklı PSENopt II, son derece sağlamdır ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundur. Makinenin neden durduğunun ve her türlü sistem arızasının arkasındaki kök nedeni değerlendirmek için, operatörler LED'leri kullanabilir. Böylece arıza süreleri düşer.


Tek bir kaynaktan eksiksiz çözümler

Pilz'in kontrol mühendisliği ile birlikte, PSENopt II tesisiniz için eksiksiz tek noktadan çözüm sağlar. 5 uçlu konektör kullanılarak bir PDP 67'ye doğrudan bağlanabilirler. Çok sayıda uyumlu aksesuar bulunmaktadır.


Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

• Tip 3 ışık koruması PL d uygulamalarına kadar uygundur
• Parmak ve el koruması
• 50 g darbe dayanımı ile zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundur
• Daha yüksek güvenlik seviyesi için ölü bölge olmaması ve esnek montaj
• Arıza sürelerini kısaltmak için LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu arıza tespit işlemleri
• Otomatik Sıfırlama
• Uyumlu aksesuarlar
• PDP 67 uyumlu bağlantı
• Pilz'in kontrol mühendisliği ile eksiksiz bir tek noktadan çözüm


Daha fazla bilgi:

PSENopt II ışık koruması

PL d uygulamalarına kadar PSENopt II ışık korumaları