Türkiye | türkçe

11 Mar 2016

Servo sürücü teknolojisi PMC ile pres retrofit

Emniyetli hareket çözümü ile Sona BLW Präzisionsschmiede, yatırım maliyetlerini düşürmüştür ve üretkenlikte muazzam bir artış elde etmiştir.

Remscheid'da bulunan Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH, yüksek hızda otomatikleştirilmiş preslerde hassas kalıpta dövme prosesinde iş parçaları üretir. Bu iş parçaları arasında otomotiv endüstrisinde kullanılan dişli kutularına yönelik dişli çarklar bulunmaktadır. Şirket, pres retrofit ile daha fazla emniyet ile daha yüksek üretkenliğe ulaştı.


Emniyetli hareket fonksiyonları sayesinde daha fazla üretkenlik ve proses dengesi

Makinelerin kurulumu ve bakımı sırasında makine hareketleri yavaş bir şekilde ve kısıtlamalarla gerçekleştirilebilir, böylece operatörler tehlikeye girmez. EN 61800-5-2 direktifinde emniyetli hareket sıraları için gerekli fonksiyonlar tanımlanmaktadır, bu da emniyetli hareket anlamına gelmektedir. Böylece kurulum, "Emniyetli sınırlanmış hız" ve Emniyetli Yön" gibi fonksiyonlar sayesinde kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. "Emniyetli Sınırlanmış Artım" fonksiyonu, malzeme kontrol edilemeyen besleme hareketlerine karşı beslendiğinde operatörü korur. Bakım çalışması, "Emniyetli fren testi" sayesinde hızlı bir şekilde ve risksiz olarak gerçekleştirilebilir. "Emniyetli Düşürülmüş Hız" gibi fonksiyonlar, PMCprotego DS servo amplifikatörlere sahip preste bulunan motorların kombinasyonu aracılığıyla yenilenmiştir.


Motor değişimi olmadan yenileme

Bunun için motorların ve dişli kutularının değiştirilmesi gerekmemiştir, bu nedenle yatırım maliyetleri çok düşük tutulmuştur. Frenleme rampasının izlenmesi ile "Emniyetli Durdurma 2' fonksiyonu, tahrikler kapanmadan bir emniyet kapısının açılması üzerine hızlı durdurma olanağı sağlar. Servo amplifikatörlerin ara devre geriliminin çevirme sonrasında kapatılması gerektiğinden servis ömrü artırılabilir ve minimum reddetmelerle çok hızlı yeniden başlatma sağlanabilir.


Daha fazla bilgi:

Servo sürücü teknolojisi ve emniyetli hareket fonksiyonları