Türkiye | türkçe

21 Mar 2016

PASunits özelliğini kullanarak bireysel projeleri lisanslama.

Bu eğitim videosunda program editörlerinin, fonksiyon bloklarının ve PASunits kullanan özel ağ fonksiyonlarının nasıl lisanslanacağını öğreneceksiniz.

Güvenlik ve otomasyon, PSS 4000 otomasyon sistemi ve PAS4000 yazılım platformu ile basitçe ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. PAS4000 yazılım platformunun tam fonksiyon aralığı ücretsiz olarak indirmeniz için mevcuttur. Tümü TÜV tarafından onaylanmış fonksiyon blokları içeren kapsamlı bir kütüphane de buna dahildir. Projenizi test ettiğinizde ve üretim modu için etkin hale getirmek istediğinizde PAS4000 içinde lisanslamanız gerekir. Bunu yapmak için nokta değerleri (PASunits) satın almanız gerekmektedir. PASunits, çeşitli program editörlerini, fonksiyon bloklarını ve özel ağ fonksiyonlarını lisanslamak için kullanılabilir.

Bugünkü Pilz Eğitiminde uzmanımız, PASunits nokta hesabınıza nasıl erişeceğinizi, hesabı nasıl yükleyeceğinizi ve projenizi nasıl lisanslayacağınızı gösterecektir.

Serinin sonraki ve nihai bölümünde, PAS4000'de online yardım ile nasıl çalışacağınızı ve PAS4000 yazılım platformu hakkında bazı ipuçları ve hileler öğreneceksiniz. Hiç zaman kaybetmeden ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde projenizi uygulayın.


Emniyet ve otomasyon için tek bir sistem

PSS 4000 otomasyon sistemi ile emniyet ve otomasyon için birçok otomasyon projesini uygulayabilirsiniz. Sistem çeşitli donanım ve yazılım ekipmanları, gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p ve ilgili ağ ekipmanlarından oluşur. Tüm ekipmanlar birbiriyle yakından uyumludur. Bu durum yüksek derecede verimlilik, düşük hata oranları ve kısa bir geliştirme süresi sunar. Sonuç olarak, PSS 4000 otomasyon sistemi otomasyon projeniz için en etkin çözümdür.


Daha fazla bilgi:

Lisanslama üzerine eğitim videosu

PSS 4000 eğitim videoları YouTube'da