Türkiye | türkçe

2 Ara 2015

Karmaşık uygulamaların kolay kontrolü

PSS 4000 otomasyon sistemi ile bağımsız uygulamalardan ağ bağlantılı tesis ve makinelere birçok projeyi uygulayabilirsiniz.

Dağıtılan projenin merkezi görünümü – Industrie 4.0

Küçük makineler veya birbiriyle bağlantılı makineler için son derece karmaşık tesisler. Otomasyon sisteminin PSSuniversal kontrol sistemleri multi-master prensibine uygun olarak merkezden uzakta kullanılabilir ve tek bir yazılım aracı ile konfigüre edilebilir. Sisteminizin 12, 34 veya PSS 4000 otomasyon sisteminden daha fazla kontrol sistemi kullanıp kullanmadığının bir önemi yoktur. Emniyet ve otomasyon için ilk dağıtılabilir kontrol sistemleri olarak PSSuniversal kontrol sistemleri, Industrie 4.0 otomasyon sistemini daha uyumlu bir hale getirir.


Emniyet ve otomasyon için tek yazılım platformu: PAS4000

PAS4000 yazılım platformu ile dağıtılan kullanıcı programınızın merkezi genel görünümüne her zaman ulaşabilirsiniz. PAS4000'de ağdaki tüm kontrol sistemlerini konfigüre edebilir, programlayabilir ve tanılayabilirsiniz. Böylece, tüm projede basit ve standart hale getirilmiş yönetim sağlanır. Bu da mühendislik, devreye alma ve bakım maliyetlerinde net düşüşler sağlar.


Karmaşıklığı bu şekilde azaltırız

Proses veya kontrol verileri, arıza emniyeti verileri ve tanılayıcı bilgiler Ethernet aracılığıyla çeşitli otomasyon ekipmanları arasında değiştirilir ve senkronize edilir. Tüm bilgiler, tüm ağ aboneleri tarafından eşit şekilde bilinir ve erişilebilir. Tüm kontrol cihazlarının, değişkenler ve proses verilerinin yanı sıra modüller arasındaki iletişim bağlantıları projenin tamamında bilinir ve programdağıtımına uygun olarak bağımsız bir şekilde oluşturulur. Bu şekilde PSS 4000 otomasyon sistemiyle karmaşık projelerin dahi uygulanması son derece basittir.


Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Kontrol zekasının dağıtımı: çoklu kontrol sistemlerinin ağ bağlantısının kurulması gereken durumlarda yazılım aracı ile basit bir şekilde uygulanabilir.
  • Azaltılmış mühendislik ve daha kısa proje işleyiş süreleri: PLC'yi seçmek ve öncelikle mimariyi kontrol etmek zorunda kalmadan programlamaya başlayabilirsiniz. Bu yapım aşamasında dahi seçilebilir.
  • Makinenin genişletilmesi kolaydır: kullanıcı programı kolaylıkla diğer kontrol sistemlerine dağıtılabilir. Sonradan sistemde ayarlama ve tesis bölümlerinde değişiklikler kolaylıkla yapılabilir.
  • Verimlilik artışı: her bir makine parçasının kısmi devreye alınması ve kısmi çalıştırılması mümkündür.

SPS Salon 9, Stand 370'de bizi ziyaret edebilirsiniz. PSS 4000 otomasyon sisteminin ayrıntılı tanıtımını sunmaktan büyük memnuniyet duyarız.


Daha fazla bilgi:

PSSuniversal – Emniyet ve otomasyon için ilk dağıtılabilir kontrol sistemi

PSS 4000: Industrie 4.0-uyumlu otomasyon sistemi!

Industrie 4.0: Geleceğin sorularına yanıtlar

Pilz SPS IPC Drives fuarında

Karmaşık uygulamaların kolay kontrolü