Türkiye | türkçe

20 Kas 2015

Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi açıldı

Ostfildern'deki merkez ofiste üretim alanı %50 oranında büyümüştür.

Pilz, Ostfildern'deki merkez ofisinde Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezini 1 Ekim'de açtı. Yeni bina, yaklaşık 13,500 m2 toplam alanı kapsıyor ve 20 milyon Euro ile bu aile şirketinin tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğine sahip. Sonuç olarak Pilz üretim alanını %50 oranında büyütmenin yanı sıra merkez ofisini de Pilz Kampüsü'ne dahil ediyor.


Yeni bina için kesin veriler

Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi 16 ay içinde inşa edilmiştir. 6,900 m2 üretim alanı, yaklaşık 4,000 m2 ofis alanı ve 2,600 m2 yardımcı alanlar ile binada 390 personel çalışıyor. Üretim ve lojistiğin yanı sıra üretim teknolojisi, bilişim teknolojisi, kalite yönetimi ve satın alma da dahil olmak üzere üretimle ilgili tüm departmanları aynı çatı altında topluyor.


Ostfildern'deki merkez ofis yatırımı

1 Ekim'deki resmi açılışta 200 konuğa hitap eden Renate Pilz şunları söyledi: "Merkez ofisimizde yatırım yapmaktan ve büyümeye devam ediyor olmaktan dolayı son derece memnunuz. Birincisi bu bölgede derin köklerimiz var. İkincisi, merkez ofisimizi Pilz Kampüsüne dahil ediyoruz ve burada tüm departmanlar müşterilerimiz için birlikte yakın işbirliği içinde çalışabilecekler".

Pilz yeni üretim tesisinde emniyet ve otomasyon için röleler, kontrol sistemleri, sensörler ve sürücü teknolojisi üretecektir. 


Daha fazla bilgi:


Pilz Kampüsünün açılışına ilişkin basın bülteni