Türkiye | türkçe

9 Eyl 2015

PAS4000 yazılım platformu şimdi API arabirimli

Bu, kontrol projelerini PAS4000 dışındaki otomatik süreçlerle yapılandıran kullanıcıların hayatını gerçekten kolaylaştırır

PSS 4000 otomasyon sisteminde, PAS4000 yazılım platformu PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrol sistemlerini grafik Program Editörü PASmulti veya IL, STL ve LD programlama dillerini EN/IEC 61131-3 uyarınca kullanarak kolayca yapılandırmak ve programlamak için kullanılabilir.


API harici uygulama programlarının PAS4000'e bağlanabilmesini sağlar

PAS4000 ile Pilz artık harici uygulama planlaması için bir arabirim sunmaktadır (API - uygulama programlama arabirimi). Bu, kontrol projelerini Excel gibi otomatik süreçlerle yapılandıran kullanıcıların hayatını gerçekten kolaylaştırır. Örneğin, API yardımıyla, Excel otomatik olarak PAS4000 için bir kontrol kodu oluşturabilir. Bu, özellikle de birden fazla benzer projenin oluşturulması gerekilen mühendislik süreçleri sırasında zamandan tasarruf sağlar. Önceden tanımlanmış işlevler arabirime hızlıca ve etkin bir şekilde aktarılabilir; Editör ile hiçbir şeyin manuel olarak girilmesine gerek kalmadan kontrol projesine dahil edilebilirler.
 

API ile çok sayıda eylem gerçekleştirilebilir

API ile proje oluşturmak, kitaplıktan çağırarak program blokları oluşturmak, donanım yapılandırmak ve süreçler ile sistem değişkenlerini (dahili ve harici) eşleştirmek mümkündür. Ayrıca, IP bağlantıları oluşturmak ve yapılandırmak da mümkündür. Oluşturma, kontrol sistemini indirme, lisanslama ve işlevleri test etme gibi bir projeyi tamamlamak için gereken diğer adımlar PAS4000 ile normal şekilde gerçekleştirilir.

PSS 4000 otomasyon sistemi emniyet projelerinin yanında otomasyon da uygulayabildiğinden, API ile emniyet işlevlerini etkin bir şekilde oluşturmak da mümkündür.
 

PAS4000 çevrimiçi yardım sayfasında daha fazla bilgi yer almaktadır

API ile hangi eylemlerin gerçekleştirilebildiğini ve hangi komutların gerektiğini öğrenmek için kullanıcılar "PAS4000 için API" altındaki PAS4000 yazılım platformu çevrimiçi yardım sayfasına başvurabilir.


Daha fazla bilgi:

PAS4000 yazılımı

PSS 4000 otomasyon sistemi

PAS4000 yazılım platformu şimdi API arabirimli