Türkiye | türkçe

26 Haz 2014

Pilz Güvenli Ethernet Bağlantısı

Çeşitli sistemleri emniyet bağlantılı olmayan Ethernet'e güvenli bir şekilde bağlamak için yeni "Emniyetli Ethernet Bağlantısı"nı kullanın.

Çeşitli sistemlerin emniyet bağlantılı olmayan Ethernet'e emniyetli bir şekilde bağlanması artık yazılım blokları ile oldukça basit bir şekilde yapılabilmektedir. Sonuç olarak her biri Ethernet arayüzü ile olmak üzere, PSSuniversal PLC ve PSS 3000 kontrol sistemleri ve PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemleri emniyetli bir şekilde birbirine bağlanılabilir. Mevcut mimarileri basit bir şekilde genişletilmiştir.


Faydaları:

  • "Standart" Ethernet aracılığıyla çeşitli cihaz sınıflarında emniyetli bağlantı
     
  • Emniyetli Ethernet Bağlantısı çeşitli sistemler için yazılım bloğu olarak mevcuttur. Ek Geçide gereksinim yoktur
     
  • Uluslararası emniyet standartlarını karşılar: EN/IEC 61508 standardından SIL CL 3'e, EN ISO 13849'a ve PL e'ye varan standartlar kapsam dahilindedir
     
  • Her emniyetli Ethernet bağlantısı üzerinden 48 bit'lik veri aktarımı yapılabilmektedir
     
  • PSSuniversal PLC, PSS 3000 ve PNOZmulti sistemlerinin tüm cihaz sınıfları için Ethernet bağlantısında (Modbus TCP) kullanılabilir


Daha fazla bilgi:

PSSuniversal PLC kontrol sistemleri

PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemleri