Türkiye | türkçe

23 Haz 2014

EN ISO 14119 şimdi uyumlaştırıldı

Emniyet kapısı sistemlerine yönelik EN ISO 14119 standardı yürürlüğe girerek tüm Avrupa'da bağlayıcı hale gelmiştir.

Geçtiğimiz Nisan ayında EN ISO 14119 Makine emniyeti standardı, 2006/42/EC Makine Direktifinin EK'ine dahil edildi. Uyumlaştırılmış Avrupa standardı haline gelmiştir. İlgili Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla birlikte EN ISO 14119 standardı, EN 1088'in yerini alacaktır. Kısa bir geçiş dönemi bulunmaktadır. Sonuç olarak, 1.5.2015 itibariyle yalnızca EN ISO 14119 standardı geçerli olacaktır.


EN ISO 14119'daki yenilikler neler?

Yeni standart kilitleme cihazlarını dört tipe ayırıyor. Yeni teknolojiler ele alınmış olup avantajları ve dezavantajları listelenmiştir. Makul düzeyde ön görülebilir bir şekilde kilitleme cihazlarının bozulmasının en aza indirilmesine yönelik önlemler de tanımlanmıştır.


Hazır olun:

Emniyet kapısı sistemlerini tasarlarken sisteminizin yeni EN ISO 14119 standardı ile uyumlu olduğundan emin olun. Böylece, geçiş sürecinin sonlarında son dakika zorluklarıyla karşı karşıya kalmazsınız.

Bu arada: Pilz'in tüm emniyet şalterleri ve emniyet kapısı sistemleri, yeni standardın şartnameleri ile uyumludur.


Daha fazla bilgi:

Pilz emniyet şalterleri

Pilz emniyet kapısı sistemleri
 

Pilz emniyet şalterleri ve emniyet kapısı sistemleri ile artık emniyettesiniz!