Türkiye | türkçe

Otomasyonun geleceği: Nereye gidiyor?

Otomasyon

Önümüzdeki yıllarda hangi konular otomasyonda önemli bir rol oynayacak? Bir şirket yenilikçi ve yeni teknolojilerin lideri olarak kalmak için ne yapmalı? Geleceğin otomasyon mühendislerinin iş profilleri nasıl değişecek?

Bu sorular, Pilz'i günlük çalışmalarında yönlendirmektedir. Özellikle inovasyon yönetimi, dijitalleştirme ve robotikler gibi konulara odaklanılmaktadır. Halihazırda otomasyonun gelecekteki biçimini nasıl ele alacağımız sorusunu derinden düşünüyoruz.

 

İnovasyon genlerimizde var

Pilz, cam üfleme işletmesinden transistör tabanlı zamanlayıcı rölelerine, endüstriyel kontrol elektroniğinden emniyetli bir otomasyon tedarikçisine kadar sürekli gelişti. İlk E-STOP rölesi PNOZ gibi ürünlerle endüstrinin tarihini yazdık.

Geleceğin otomasyonu yeni konseptler, ürünler ve çözümleri gerektiriyor. Bu nedenle, inovasyon yönetimi alanında kapasiteyi arttırmaya da devam ediyoruz. Pilz olarak yenilikçi fikirleri alıp, sonra bunları piyasaya hazır ve sanayiye uygun hale getiriyoruz, çünkü inovasyon genlerimize işlemiş artık.

EMC test odası

Geleceğin dünyası robot teknolosinden geçiyor!

Robot Bilimi

Bir fabrika ve hiç robot yok mu? Geleceğin Akıllı Fabrikasında Neredeyse Hayal Edilemez! Otonom sistemler ve robotların sayısı artmaya devam edecek. Bunlar, daha hızlı ekonomik döngülere yanıttır. Tüm üretim alanlarındaki zorluk, daha esnek üretim yapmak ve bireysel müşteri gereksinimlerini karşılamaktır.

İnsanlar ve robotlar daha yakından birlikte çalıştıkça, emniyet gereklilikleri daha sert olmaktadır. Bir insan bir robot meslektaşıyla nasıl daha emniyetli şekilde çalışabilir? Bu, özellikle ilgilendiğimiz merkezi bir sorundur. Halihazırda hizmetler, aksamlar ve sistemler aracılığıyla güvenli robot uygulamalarını gerçekleştirmenin yanı sıra robot güvenliği konusunda eğitim vermek suretiyle müşterilerimizi destekliyoruz.

Peki ama gelecekte akıllı sensör teknolojisinin robot teknolojisindeki rolü ne olacak? Robotlardan sensörler yardımıyla toplanan gerçek zamanlı veri daha derin bir analiz için nasıl kullanılabilir? İşçinin korunması (emniyet) yanında uygulamanın yetkisiz üçüncü kişi erişimine karşı korunmasını (emniyet) nasıl ele alacağız? Bunlar Pilz'in gelecekte üzerinde daha fazla çalışacağı sorunlar.

Akıllı Fabrika'da Otomasyon 4.0

Ağa bağlanmış makineler, akıllı merkezi olmayan bileşenler, modüler üretim: bunlar, Sanayi 4.0'ün çeşitli yönlerini simgeleyen anahtar sözcükler. Pilz de gelecekteki üretimin otomasyonun nasıl bir biçim alacağı sorusunu ele alıyor.

PSS 4000 otomasyon sistemimizle birlikte her biri kendi başına çalışan birkaç kontrol sistemini şimdiden birbirine bağladık. Merkezi bir yazılım platformu sayesinde kullanıcıların bütün kontrol sistemlerine ilişkin bir değerlendirmesi var. Bu Çok-Yöneticili yaklaşım gelecekte fabrikadaki neredeyse hepsinde bir standart haline gelecek. Bulut tabanlı fonksiyon blokları yeni hizmetlerle desteklenecek. Bu şekilde bileşenlerin birbirinden bağımsız olarak sinyal gönderebilmelerini sağlayacağız, böylece üretim tesisi malzemeleri yeniden düzenleyip, ikame edebilecek. Sonuç olarak mühendislik ve üretim süreçlerinde altın değerinde olan zamandan da tasarruf edilecek.

BT güvenliği ve veri koruma açısından gelecekteki şartlar ne olacak? Dijitalleşmiş bir ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için bir örnek standartlar nasıl bir biçim almalı? Bunları ve başka soruları SmartFactory KL, Arena 2036 ve Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu gibi araştırma ortaklarımızla birlikte araştırıyoruz.

Akıllı Fabrika