Driftsäkerhet

Latinamerikansk kund/nordamerikansk tillverkare: Vem är distributör om tillverkaren levererar maskinen direkt till destinationen i EU?

Fråga: En latinamerikansk kund köper en maskin av en nordamerikansk tillverkare och avser att använda maskinen inom EU. Vem är distributör om tillverkaren levererar maskinen direkt till destinationen i EU?

Om maskinen har beställts från tillverkaren med uppställningsplats ”inom EU” är det tillverkaren som är distributör. Tillverkaren måste i så fall utse en representant (se nedan) inom EU.

Om parterna istället har avtalat att maskinen ska levereras till den latinamerikanska kunden (utan hänvisning till uppställningsplatsen inom EU) är det kunden som är distributör och som måste utse en representant inom EU när maskinen importeras.

Representant vid import till EU: En tillverkare/distributör med säte utanför EU måste utse en representant med fullmakt (person eller institution) inom EU när en maskin importeras till EU. Representanten tar hand om tillverkarens skyldigheter inom EU. Det kan t.ex. vara importören med företagssäte i EU.