Styrningar

Programvara

Vilka programmeringsspråk finns?

Programvaruplattformen PAS4000 innehåller olika editorer för PLC-programmering och konfigurering samt programvarublock. Vilka programmeringsspråk du kan välja mellan beror på det valda styrsystemet.

Styrsystemen PSSuniversal PLC kan programmeras enligt EN/IEC 61131-3 i PAS IL (instruktionslista), PAS STL (strukturerad text) och PAS LD (ladderdiagram). Dessutom finns den grafiska programeditorn PASmulti för enkel konfigurering och programmering av PSSuniversal PLC.

Styrsystemet PSSuniversal multi kan endast programmeras och konfigureras med editorn PASmulti. Du kan inte välja något annat programmeringsspråk.