Sverige | svenska

CE-märkning

Vilken uppgift/standard måste anges i försäkran om överensstämmelse: EN ISO 13849-1:2008 eller EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Det finns inget allmängiltigt krav på hur den tillämpade standarden ska anges.

Av egen erfarenhet rekommenderar vi följande sätt:
EN ISO 13849-1:2008 Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrningar – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (med rättelse AC:2009)