Sverige | svenska

CE-märkning

Om en enhet enligt EN ISO 954-1 har funktionen ”säkert stopp” i kategori 3, kan man då utgå från att det enligt EN ISO 13849-1 är en beprövad komponent med ett MTTFd-värde på 50 år?

Det finns ingen direkt klassificering som ”beprövade komponenter” enligt EN ISO 13849-1 för komponenter som har en kategoritilldelning enligt EN ISO 954-1. Man kan dock utgå från att dessa komponenter kan betraktas som bättre än ”beprövade” till och med, rent säkerhetstekniskt, eftersom kategori 3 ger ett högre skydd mot förmodade fel än kategori 1.

Slutsats: Antagandet att det är en ”beprövad komponent” är därför väl motiverat. Utan mer djupgående information från tillverkaren får man dock endast anta ett MTTFd på högst 10 år baserat på uppgiften om kategori 3.