Sverige | svenska

Kunskap om standarder

När träder den nya standarden ISO 17305 i kraft och vad omfattar den?

Planen är att införa IEC/ISO 17305 under 2016 med en övergångsfrist på 2 år.

Standarden är planerad som sammanslagning av standarderna EN ISO 13849 och IEC 62061. I den nya IEC/ISO 17305 beskrivs i fortsättningen både maskiners och anläggningars funktionssäkerhet och de åtgärder och steg som måste vidtas på vägen dit. Sammanslagningen kommer att gälla över hela världen. Målet är att förenkla och göra det mer enhetligt. Det sker bland annat genom att de för närvarande parallellt löpande EN ISO 13849 och IEC 62061 helt tas bort så IEC/ISO 17305 blir den enda gällande standarden.