Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Vem ansvarar för säkerheten vid ombyggnad av en maskin som inte utgör någon väsentlig ändring av maskinen?

Operatören ska se till att arbetstagarna endast arbetar med säker utrustning. För att kunna säkerställa detta ska operatören kunna uppvisa följande dokument:

  • ett dokument med kontroll av väsentlig ändring (motivering av varför det inte är någon väsentlig ändring)
  • fullständig och aktuell maskindokumentation (som vanligt kan operatören undervisa/lära upp sina medarbetare)
  • ett godkännandeprotokoll för den ombyggda maskinen (elektriskt godkännande, godkännande av funktionssäkerheten)
  • Den befintliga bedömningen av faror ska kontrolleras för att se om den fortfarande gäller för den ombyggda maskinen.

Operatören kan dock genom avtal delegera arbetet med att upprätta dokumenten. Då måste operatören vara uppmärksam på att upprättandet av dokumenten/dokumentationen ingår i beställningen när arbetsuppgifterna delegeras.