Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är det fråga om en grupp av maskiner när enskilda maskiner samverkar eller är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en sluten enhet.
Det betyder att anläggningskomponenterna
- är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en enhet (framför allt rumsligt sammanhängande)
- fungerar som en enhet, dvs. samverkar med ett gemensamt mål (t.ex. tillverkning av pappersbanor)
- manövreras som en enhet (gemensam eller sammankopplad styrning)
- fungerar som en enhet och utgör en enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv.
Det brukar inte handla om en grupp av maskiner enligt maskindirektivet om separat funktionsdugliga enskilda maskiner eller delanläggningar i ett maskinkomplex är sammankopplade rent funktionsmässigt och styrtekniskt, men t.ex. inte utgör någon enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Det är exempelvis fallet när sammankopplingen inte medför några eller endast obetydliga risker i gränssnitten.
1. Produktionsteknisk sammankoppling?
Ja | Fortsätt till 2. |
Nej | EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna |
2. Säkerhetsteknisk sammankoppling?
Ja | Grupp av maskiner enligt maskindirektivet, EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av gruppen av maskiner |
Nej | EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna |