Sverige | svenska

Ostfildern, 6 okt. 2017

Pilz visar upp världsnyheter på SPS IPC Drives 2017 – Automation: Säkerhet för alla dimensioner

På SPS IPC Drives 2017 i Nürnberg (28–30 november) visar Pilz hur människor och maskiner med dynamiska säkerhetslösningar kan arbeta närmare, mer produktivt och mer ergonomiskt tillsammans. Till världsnyheterna hör styrningen PSS67 PLC, den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67 samt säkerhetstrampmattan PSENmat med platsavkänning.

PSS67 PLC: Automation utan kopplingsskåp
På området styrteknik presenterar Pilz PSS67 PLC på SPS IPC Drives, den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Tack vare den helgjutna modulelektroniken är den här styrningen mekaniskt mycket robust. Den kan monteras direkt på maskinen och kräver mycket lite plats. Detta minskar kabeldragningsbehovet jämfört med system med kopplingsskåp och ökar flexibiliteten hos modulära anläggningsarkitekturer.

Säkerhetstrampmatta PSENmat med platsavkänning
På årets upplaga av SPS IPC Drives presenterar Pilz sin nya säkerhetstrampmatta PSENmat. En världsnyhet är den integrerade platsavkänningen, som möjliggör nya koncept för maskinmanövrering. Operatören kan till exempel arbeta med fria händer tack vare definierade och markerade mattområden med integrerad brytarfunktion. Med PSENmat förenas säker övervakning av ytor med manövrering av maskiner och anläggningar i en enda sensor. De tryckkänsliga sensorerna i PSENmat lämpar sig särskilt bra för tuffa miljöer vad gäller ljusförhållanden, nedsmutsning och skuggor.

Säkerhetslaserskannern PSENscan för säkerhet i 2D
Säkerhetslaserskannern PSENscan möjliggör tvådimensionell övervakning av ytor. Den säkrar inte bara åtkomsten till riskområdet, utan även utrymmet bakom det. På så sätt undviks ofrivillig återaktivering när personer befinner sig i riskområdet. Förarlösa transportsystem (FTFS) kan nu säkras helt med endast två säkerhetslaserskannrar. 2D-laserskannrarna identifierar föremål i fordonets färdväg och ser till att maskinen bromsas in i rätt tid.

Det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE: Ny generation
Med det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEye kan arbetsområdet för människa och maskin övervakas optiskt – utan att försvåra åtkomsten till applikationen. Kamerasystemet monteras ovanför applikationen och har alltid överblick över hela applikationsområdet. På mässan presenterar Pilz den senaste generationen som nu är utrustad med en livevideoserver. Därmed kan varnings- och skyddsutrymmen fjärrövervakas.

Dynamisk säkerhet för produktivitet och ergonomi
Besök Pilz mässmonter och upplev hur människa och robot kan arbeta tillsammans även utan skyddsstaket med hjälp av dynamiska säkerhetslösningar: Människans placering i ett samarbete mellan människor och robotar registreras i en extern 2D- och 3D-sensorteknik från Pilz, som inte är integrerad i roboten. Beroende på användningsområdet används olika tekniker eller kombinationer för säkerheten.
”För att förena säkerhet, produktivitet och ergonomi vid maskinerna får säkerheten inte längre vara punktbaserad. Med ett komplett utbud av sensorer som kan övervaka både ytor och utrymmen skapar Pilz nya möjligheter för dynamiska säkerhetskoncept. Då kan människor och maskiner dela arbetsutrymmet på ett säkert sätt,” berättar Renate Pilz, vd och delägare, om företagets fokusområde på mässan.

Ta del av Industri 4.0
Den intelligent sammankopplingen av autonoma anläggningsmoduler är en förutsättning för en flexibel och smart produktion. Med Pilz Smart Factory visar företaget på mässan hur individuellt anpassade produkter för massproduktion kan tillverkas snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt. Alla komponenter i sensorn, driften och styrningen kommer från Pilz. Styrningsuppgifterna i Pilz Smart Factory tas därmed över från automationssystemet PSS 4000: med systemet kan styrningsfunktionerna för hela anläggningen programmeras centralt i ett verktyg – och därefter fördelas smidigt på de olika PLC-styrningarna. Detta sparar tid och förhindrar att fel uppstår.

Pilz finns i hall 9, monter 370. Mer information hittar du på: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

Förutom produktnyheterna visar Pilz upp sin Smart-Factory-modell Industri 4.0 på SPS IPC Drives 2017.
Förutom produktnyheterna visar Pilz upp sin Smart-Factory-modell Industri 4.0 på SPS IPC Drives 2017.

Förutom produktnyheterna visar Pilz upp sin Smart-Factory-modell Industri 4.0 på SPS IPC Drives 2017.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: