Sverige | svenska

Stuttgart/Ostfildern, 3 juli 2015

Hedersmedalj i guld till Renate Pilz – ministerpresident Kretschmann: Förebild för ett familjeföretag som skapar värde genom att leva upp till sina värderingar

Den 3 juli 2015 tilldelades Renate Pilz, styrelseordförande för Pilz GmbH & Co. KG, hedersmedaljen ”Staufermedaille” i guld. Ministerpresidenten i delstaten Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, överlämnade medaljen vid en ceremoni i Stuttgart. Staufermedaille är en särskild, personlig utmärkelse som ministerpresidenten delar ut för förtjänstfulla insatser för delstaten Baden-Württemberg och dess invånare.

Baden-Württemberg

Delstatsministeriet

Delstatsregeringens pressavdelning

PRESSMEDDELANDE
Nr 131/2015 3 juli 2015

Text- och bildmaterial kan laddas ner direkt från http://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilungen/

 

Hedersmedalj i guld till Renate Pilz

Ministerpresident Kretschmann: Förebild för ett familjeföretag som skapar värde genom att leva upp till sina värderingar

”Ingen lag i världen kan föreskriva den företagskultur som präglas av Renate Pilz och där ekonomisk framgång och mänskligt samarbete går hand i hand. En sådan kultur kräver förebilder: människor som lever efter den, utstrålar den och gör intryck med den. Förebilder som Renate Pilz”, sa ministerpresident Winfried Kretschmann när han överlämnade delstatens hedersmedalj ”Staufermedaille” i guld till Renate Pilz i fredags (3 juli 2015) i Stuttgart.

I och med maken och företagaren Peter Pilz tragiska bortgång blev Renate Pilz plötsligt ensam med två små barn. Hon hade varken utbildning eller tekniska eller ekonomiska förkunskaper och hon hade definitivt ingen klar bild av vad automationsteknik var. ”Ändå beslutade hon sig för att gå emot allas råd och inte sälja företaget Pilz – av pliktkänsla, som hon själv säger”, förklarade ministerpresidenten. Till att börja med nöjde sig Pilz med att vara ordförande i den rådgivande kommittén och utnyttjade åren då barnen var små för att lära sig så mycket det bara gick, innan hon 1994 övertog hela ledningen av företaget.

”Den vision hennes man hade om att utveckla företaget, som då hade 200 anställda, till en internationellt ledande aktör inom teknik genomförde Renate Pilz steg för steg och på ett imponerande sätt”, betonade Kretschmann. Sedan dess har företaget med sitt huvudkontor i Ostfildern vuxit och har nu 1 900 medarbetare och 31 dotterbolag på alla kontinenter. Förra året uppvisade Pilz dessutom ett nytt omsättningsrekord, exportandelen ökade till 70 procent. ”Renate Pilz företag tillhör utan tvekan de mest framträdande medelstora företagen i vårt land: innovativt, världsvant och likväl djupt förankrat i regionen”, underströk ministerpresidenten Kretschmann.

Omsorg, precision och förkärleken för detaljer är nödvändiga faktorer för att alltid ligga steget före konkurrenterna. I en bransch som säkerhetstekniksbranschen kan en väl genomtänkt detalj dessutom i extrema fall rädda människoliv. ”Vid ett företagsbesök förra året fick jag se med egna ögon hur komplext ett tema som ’säkerhet i fabriken’ har blivit i digitaliseringens tidsålder och med Industri 4.0”, sa ministerpresidenten. Det behövs både intelligenta sensorer och andra lösningar för att människa och maskin inte ska komma i vägen för varandra.

Noggrannhet och varsamhet skulle inte bara komma att prägla hanteringen av tekniken hos Pilz, utan är minst lika viktiga för att vårda ett bra företagsklimat. ”Renate Pilz försöker alltid vara lyhörd för de anställdas personliga bekymmer, eftersom hon vill bevara det ’familjära’, trots att familjeföretaget har blivit en global aktör”, menar Kretschmann. ”Pilz är ett företag som skapar värde genom att leva upp till sina värderingar.”

Forskning och utveckling, liksom utbildning och fortbildning, är avgörande komponenter hos Pilz. Renate Pilz har också engagerat sig politiskt för utbildning, till exempel genom föreningen för katolska företagare. ”Som global företagare tar hon även konkret ansvar när det handlar om att förbättra utbildningsmöjligheterna i hela världen”, sa Kretschmann. Efter ett besök i södra Indien startade hon till exempel ett stödprojekt tillsammans med en indisk präst för att ge eftersatta barn från de lägre kasterna bättre möjligheter till utbildning.

”Mod och företagsamhet, flit och pliktmedvetenhet och en entusiasm för teknik och innovation är egenskaper som kännetecknar Renate Pilz, liksom en stark familjekänsla, socialt ansvar och en fast förankring i den katolska tron”, sa ministerpresident Kretschmann.

Vid frågor om detta pressmeddelande kan du vända dig direkt till delstatsministeriet i Baden-Württemberg: Richard-Wagner-Straße 15 ∙ 70184 Stuttgart ∙ Telefon 0711 2153-222 ∙ Fax 0711 2153-480 ∙ pressestelle@stm.bwl.de
www.baden-wuerttemberg.de ∙ www.stm.baden-wuerttemberg.de

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: