Sverige | svenska

20 dec. 2017

Renate Pilz har utsetts till ”Entrepreneur Of The Year 2017”

Det här är 21:a gången som kontroll- och rådgivningsorganisationen EY delar ut priser till de bästa ägarledda företagen i Tyskland. Pilz vinner utmärkelsen för digital omvandling.

Den digitala omvandlingen är en av de största utmaningarna för företag just nu. Renate Pilz, vd för Pilz GmbH & Co. KG, insåg tidigt hur viktig digitaliseringen är och har lett företaget in i den digitala tidsåldern. På Deutsches Historisches Museum i Berlin tilldelas hon därför utmärkelsen ”Entrepreneur Of The Year 2017”.

Juryns motivering lyder: ”Renate Pilz, vd och delägare för Pilz GmbH & Co. KG har format det som en gång grundades 1948 som glasblåseri till ett ledande företag i automationsbranschen. Pilz investerar nästan 20 procent av omsättningen per år på forskning och utveckling. Arbetet med Industri 4.0 ökar efterfrågan på deras automationslösning. 2016 hade företaget med över 2 200 medarbetare en omsättning på över 300 miljoner euro.”

Renate Pilz blev rörd av erkännandet: ”Jag har alltid tagit ansvar och försökt att fatta rätt beslut för företaget och för medarbetarna”, sa hon när hon beskrev sina värderingar och därmed också sitt framgångskoncept. Och så ska det också fortsätta vara, eftersom: ”vi verkligen är teknikentusiaster”, fortsatte hon.

Om utmärkelsen ”EY Entrepreneur Of The Year”

Utmärkelsen ”Entrepreneur Of The Year” från kontroll- och rådgivningsorganisationen EY är erkänd som en av de viktigaste utmärkelserna för företagare i världen. En oberoende jury väljer vinnare inom kategorierna industri, tjänster och IT, förbrukningsvaror och handel, digital omvandling och startups. Bedömningskriterierna omfattar tillväxt, framtidspotential, innovationskraft, personaladministration och företagsansvar. EY delar ut utmärkelsen till företagare i över 60 länder.

Vinnare av ”EY Entrepreneur Of The Year”
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk