Sverige | svenska

22 jan. 2016

Enkel konfigurering och perfekt visualisering av projekten

Med den webbaserade HMI-programvaran PASvisu får du full överblick över automationsprojekten!

Vad innebär det egentligen att ha fullständig överblick över automationen? Enligt oss innebär det att man kan styra och övervaka alla automations- och säkerhetsfunktioner hos en maskin eller anläggning. Och det är precis det man kan göra med den webbaserade HMI-programvaran PASvisu.


PASvisu – passar perfekt till automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 består av olika maskinvaru- och programvarukomponenter som lösning på komplexa automationsprojekt. En av komponenterna är den innovativa styrningsprogramvaran PAS4000. Den kan utan problem kopplas ihop med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Då uppstår den perfekta symbiosen mellan styrning och visualisering.


Och hur ser det ut i praktiken?

I videon sammanfattar vi på två minuter hur du använder PASvisu för att kunna styra och övervaka maskinen i livscykelns alla faser.


Mer information:

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu

Enkel konfigurering och perfekt visualisering av automationsprojekt
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk