Законы и стандарты Южной Америки

Южная Америка

NR 12 является наиболее известным сборником стандартов, это наиболее используемая директива по безопасности машинного оборудования в Южной Америке. В других странах Южной Америки действуют иные законы и применяются другие директивы. Наши локальные партнеры с радостью проконсультируют Вас по всем вопросам обеспечения безопасности машинного оборудования выбранной вами страны.

Законы Бразилии

В Бразилии надзор за соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности осуществляет Министерство труда. Эти правила основаны на Своде законов о труде Бразилии (CLT), введенном в действие Указом № 5452 от 1 мая 1943 года. CLT — это единое трудовое законодательство Бразилии, регулирующее индивидуальные и коллективные трудовые отношения. Это указ главы государства, имеющий силу закона, под названием «Normas Regulamentadoras» (NR), в котором определены необходимые процедуры для обеспечения безопасности на рабочем месте. Указ является юридически обязательным, т.е. его необходимо соблюдать по закону. Стандарты NR имеют определенное сходство с европейскими директивами, так как содержат определенные нормативные положения, которые необходимо применять на практике. Область применимости должна быть документально подтверждена с помощью ссылки на стандарты. В общей сложности имеется 36 норм и стандартов NR, включая NR-12, куда входят технические условия обеспечения безопасности машинного оборудования.

Бразилия

Стандарты Бразилии

Бразильская ассоциация по техническим нормативам «Associacão Brasileira de Normas Técnicas» (ABNT) ответственна за разработку и публикацию национальных бразильских стандартов. Национальные стандарты (NBR), по большей части, основаны на стандартах ISO и IEC, которые зачастую переносятся без изменений. Частично также применяются стандарты EN. Из-за глобализации и требований рынка крупные бразильские компании, как правило, переходят на стандарты ISO/IEC еще до того, как ABNT включит их в бразильское законодательство. Международные стандарты ISO/IEC часто применяются международными компаниями, а также в определенных отраслях промышленности, например, нефтегазовый комплекс.

Безопасность машинного оборудования в Бразилии – Norma Regulamentadora NR 12

NR-12 – это местная директива по безопасности машинного оборудования, соблюдение которой является обязательным требованием закона. Директива была введена в действие в 1978 году, но только 5 декабря 2010 года были окончательно сформулированы детализированные требования по безопасности машинного оборудования. В принципе, NR-12 имеется в свободном доступе только на португальском языке (Бразилия). Также имеется неофициальный перевод издания 2010 года на английский язык, но его следует применять только в контексте оригинальной версии документа. Структура, содержание и требования по обеспечению безопасности NR-12 в значительной мере опираются на Приложение I Директивы ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию MD 2006/42/EC, но не идентичны абсолютно. В отличие от MD, NR-12 предназначены для бразильских операторов машинного оборудования, а не изготовителей. Еще одно отличие NR-12 от MD заключается в том, что NR-12 применяется как в отношении нового, так и б/у машинного оборудования.

Все работники государственного и частного сектора, а также наемный персонал, зарегистрированный в CLT, должны соблюдать эти нормы. NR-12 разработаны представителями федерального правительства Бразилии, в сотрудничестве с представителями работодателей и профсоюзов. Целью создания документа является обеспечение соответствия требований по безопасности нового и б/у машинного оборудования международным стандартам безопасности.

Цель NR-12

Основная цель NR-12 заключается в том, чтобы обеспечить конструкционную безопасность оборудования нового поколения на всех этапах срока службы, начиная с транспортировки, до ввода в эксплуатацию, использования, технического обслуживания и утилизации. NR-12 также включает меры по адаптации существующего машинного оборудования. В указанном стандарте также определены требования к плановому превентивному техническому обслуживанию. Также имеются требования в отношении утилизации устаревшего машинного оборудования в качестве лома, чтобы предотвратить продажу устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. В соответствии с указанными нормами и правилами, перед продажей необходимо провести переоборудование машин, чтобы обеспечить выполнение действующих требований безопасности. Производители должны знать и применять специфические требования NR-12, чтобы избежать осложнений в отношениях с операторами. Ключевым требованием является наличие документации на португальском языке (Бразилия).

Нормативный документ NR-12

В Бразилии Директива по машинному оборудованию NR-12 регулирует охрану труда. В нашей библиотеке нормативов мы собрали для Вас наиболее важные вопросы, которые регулирует упомянутая директива.

Скачать

Более подробная информация о NR-12 доступна в нашей библиотеке нормативов. Желаете скачать?

Нормативный документ NR-12