Законы и стандарты Азии

Азия

В Азии существует набор норм и правил в отношении проектирования безопасного машинного оборудования, которые не являются на практике очень строгими. Быстрый рост промышленности подразумевает повышение спроса на компоненты для обеспечения безопасности машинного оборудования. К таким компонентам частично применимы процедуры сертификации, законы о производственной гигиене и безопасности, в которых определены соответствующие меры и набор минимальных стандартов.

Законы и стандарты России и стран СНГ

В течение нескольких лет в России и странах СНГ применяется сертификация ТР ТС (Технические регламенты Таможенного союза). Это означает, что технические устройства, разработанные для заданной области применения, должны пройти определенную процедуру сертификации.

Например, механизмы и любое дополнительное техническое оборудование должно пройти типовые испытания на соответствие техническим условиям в европейском уполномоченном органе сертификации. Такие испытания обычно признаются органами сертификации в России.

Россия

Законы и стандарты Китая

Китай ввел сертификацию CCC. Как и в России, технические изделия подвергаются обязательной сертификации в национальном органе сертификации.

Также проводится инспекция места производства. Обязательна сертификация технических устройств, включенных в список продукции, разделенный на 19 категорий.

В противном случае необходимо предоставить документ типа «Заявления об отсутствии возражений» из национального уполномоченного органа сертификации.

Китай

Законы и стандарты Японии

В японском законе о промышленной безопасности и гигиене труда указано, что опасное оборудование или оборудование, которое будет использоваться в опасных условиях окружающей среды, должно быть оснащено соответствующими защитными мерами, предусмотренными национальным министерством. Это касается, например, станков для вальцевания каучука, пресс-машин, предохранительных устройств от перегрузки кранов, лесопильных рам для обработки древесины и электрических частей во взрывоопасных средах. Перед изготовлением или использованием определенного оборудования требуется получить специальное разрешение от национального министерства. К этой категории относятся котлы, краны, сосуды под давлением и лифты.

Нормативные акты о промышленной безопасности и гигиене труда требуют, чтобы изготовители оборудования предоставляли информацию о рисках, возможных при использовании оборудования, и чтобы каждый работодатель/пользователь оборудования проводил оценку соответствующих рисков.

Япония

Японская ассоциация промышленной безопасности и здоровья (JISHA) способствует внедрению процедур оценки риска и систем управления промышленной безопасностью и гигиеной труда в Японии. Согласно японскому законодательству, каждый работодатель/пользователь машинного оборудования должен выполнять все меры по обеспечению промышленной безопасности и гигиены труда. Наемный персонал также обязан оказывать поддержку в реализации мер, введенных работодателем.

Методология оценки риска изложена в японских промышленных стандартах (JIS), которые согласованы с международными стандартами. Хотя оценка рисков является обязательной при использовании определенных химических материалов, в других отраслях промышленности такая оценка на данный момент не проводится.