В машиностроении системы управления, связанные с функциональной безопасностью, помогают соблюдать требования к охране труда и промышленной безопасности в соответствии с Директивой о безопасности машин и оборудования (2006/42/ЕС). Исходная точка в этом вопросе — анализ и оценка рисков на основе стандарта EN ISO 12100. Этот стандарт описывает основные опасности и помогает инженеру-конструктору определить соответствующие и значительные опасности, степень которых необходимо уменьшить до приемлемого остаточного риска с помощью соответствующих мер.
Меры защиты в соответствии со стандартами EN ISO 13849-1 и/или IEC 62061
При использовании мер защиты систем управления производители обязаны предусматривать данные меры в соответствии со стандартами EN ISO 13849-1 и/или IEC 62061. Техническая документация содержит рекомендации по реализации таких мер, их надежности при обеспечении безопасности и использованию по назначению.
Безопасное состояние в функциональной безопасности
Современные системы управления, призванные обеспечивать функциональную безопасность, проектируются таким образом, что безопасным состоянием является отключение питания. Другими словами, все опасные движения останавливаются. Это правильное решение для всех установок и машин и механизмов, безопасным состоянием которых является отключение питание, а следовательно, остановка.
Однако постоянно растет число установок, машин и механизмов, для которых требуется повышенный коэффициент эксплуатационной готовности, например, в контексте Industrie 4.0. Кроме того, «резкая остановка» может стать причиной других опасностей, которые также необходимо учитывать при анализе рисков. Таким образом, укоренившееся представление об отключении питания как единственном способе реагирования в случае возникновения неисправности уже неактуально.