Какого цвета должна быть кнопка останова участка?

Помимо различных категорий останова, единый стандарт EN ISO 13850 также определяет соответствующие принципы проектирования, касающиеся требований к цвету кнопки аварийного останова. Кнопка аварийного останова должна быть легкоопознаваемой, заметной и быстродоступной. Именно поэтому кнопка аварийного останова должна быть исключительно красного цвета на желтом фоне.

В соответствии со стандартом EN 60204-1:2019, 10.2 «Приводы», кнопки останова участка рекомендуется выполнять ЧЕРНЫМИ, СЕРЫМИ или БЕЛЫМИ. Ни при каких обстоятельствах их цвет не может совпадать с цветом кнопки аварийного останова.

Дополнительный комментарий:
В соответствии с п. 9.2.3 «ОСТАНОВ» стандарта DIN EN 60204-1:2019, функции останова должны присутствовать там, где их наличие обусловлено оценкой рисков и функциональными требованиями оборудования.

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?