Эксплуатационная безопасность

В каком документе TRBS (Технические правила эксплуатационной безопасности) поясняется/определяется термин «компетентное лицо»?

Наряду с TRBS, термин «компетентное лицо» также уже определен в требованиях промышленной безопасности §2 пункт (7):

(7) Применительно к Предписанию, компетентное лицо означает лицо, обладающее, ввиду наличия профессионально-технического образования, опыта работы по специальности и текущей профессиональной деятельности техническими знаниями, которые необходимы для проверки производственного оборудования. Для выполнения проверки ему не нужны инструкции специалиста, и запрещено препятствовать ему при выполнении такой работы.

См. также:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

В соответствии с §10 требований промышленной безопасности работодатель должен гарантировать проверку следующего оборудования компетентным лицом:

  • производственное оборудование, безопасность которого зависит от условий монтажа
  • производственное оборудование, подверженное условиям, вызывающим износ, что в свою очередь может привести к опасным ситуациям
  • производственное оборудование, которое может нанести ущерб безопасности после ремонта

Работодатель должен обеспечить, чтобы проверки, выполняемые компетентным лицом, удовлетворяли оценке рисков в соответствии с §3 требований промышленной безопасности.

Более подробную информацию о надзоре за производственным оборудованием компетентными лицами можно найти в документе TRBS 1201.