Экспертные знания в области стандартизации

Корректно ли утверждать, что нет необходимости принимать какие-либо дополнительные меры безопасности по предотвращению сдавливания в случае, если подъемная скорость блока с ручным управлением невысока?

Корректно ли утверждать, что нет необходимости принимать какие-либо дополнительные меры безопасности (защитное ограждение, световая завеса, края, реагирующие на давление) по предотвращению обрушения, перемещая нагрузку вниз и вверх, если подъемная скорость подъемника блока с ручным управлением невысока (предельное значение 2м/мин)? Существует ли применимый стандарт типа С (например, DIN 1570 для подъемных платформ)?

Как правило, для подъемного устройства необходимо провести оценку рисков. Подъемное устройство должно быть сконструировано и защищено в соответствии с такой оценкой рисков.

Если подъемное устройство попадает под требования стандарта EN 1570-1, необходимо применить его.


Дополнительная информация:

Первый шаг к безопасности машинного оборудования: Оценка рисков