Маркировка СЕ

Могут ли инструкции по эксплуатации содержать ссылки на другие инструкции?

В случае, если происходит сборка оборудования из нескольких частично завершенных механизмов, может потребоваться пересмотр инструкций по эксплуатации. Если это просто оборудование для автоматической загрузки/выгрузки (например, автоматический манипулятор/погрузочно-разгрузочные работы), можно приложить инструкции из оригинальной инструкции по эксплуатации. Это также зависит от сложности оборудования, когда его сборка завершена.

При комбинировании оборудования для создания сборного узла в качестве руководства по составлению инструкций по эксплуатации можно использовать стандарт DIN отчет 146.