Нормативная база
В соответствии со стандартом EN 619 применимо следующее:
- Если высота конвейера непрерывного потока мин. 1 м и это само по себе используется как препятствие, его необходимо зафиксировать относительно пола и закрыть проемы под конвейером.
- Если можно предвидеть возможность потенциального доступа к точкам опасности при использовании конвейеров непрерывного потока, необходимо усложнить доступ в соответствии с оценкой рисков.
В данном случае можно применять стандарт EN ISO 13857. В соответствии со стандартом EN ISO 13857 применимо следующее:
В качестве сноски в таблицах (безопасные расстояния) стандарта EN ISO 13857 указано следующее.
- Конструкции менее метра не включаются, поскольку они недостаточно ограничивают доступ.
- Конструкции менее 1,4 м не разрешается использовать без применения дополнительных защитных мер.
Заключение:
Если конвейеры непрерывного потока могут быть использованы для достижения точки опасности, такую точку необходимо учесть при оценке рисков. В таком случае необходимо принять дополнительные меры в соответствии с 3-этапным планом (порядок этапов необходимо соблюдать)
- Проектирование
- Технические меры
- Информация для пользователя
Меры могут быть следующими:
- Щиты / защитные ограждения
- Входное туннельное ограждение
- Светолучевые устройства / световые завесы
Однако все зависит от конкретной области применения. Необходимо гарантировать выполнение работ, для которых предназначено оборудование.